This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AWR1243BOOST:从何处下载 AWR1243BOOST SDK?

Guru**** 2930530 points

Other Parts Discussed in Thread: AWR1243BOOST, AWR1243, AWR1642

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/813380/awr1243boost-where-to-download-the-awr1243boost-sdk

器件型号:AWR1243BOOST
主题中讨论的其他器件: AWR1243AWR1642

大家好、

客户下载的 SDK 2.0版本只有14和16个、不含12个。 客户想要读取 AWR1243BOOST 中测量的数据、如何实现? 他是否需要编写一个 C++程序来调用 SDK 内的程序、如何调用它?

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Annie:

    AWR1243只是一款没有处理能力的前端。 因此、该器件没有 SDK。

    AWR1243的示例代码作为器件固件包(DFP)的一部分提供、可从此处获取:

    另请参阅此处提供的培训视频、其中涵盖第2部分中的不同部件和软件组件:

    此致、

    Anand

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Anand、您好!  

    感谢您的支持。  

    如果客户想使用 ARW1642BOOT、如何编写一个 C++程序来调用1642内的前端程序、并读取结果?是否有案例或视频?

    感谢您的提前帮助。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Annie:

    有关 AWR1642、请参阅我们的毫米波 SDK、该 SDK 可从此处获取:

    请浏览培训视频、因为它们涵盖了所有这些问题。

    此致、

    Anand