This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADC12J1600:ADC12J1600:JESD204B 数据格式和数据映射

Guru**** 2805645 points

Other Parts Discussed in Thread: ADC12J1600

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/871464/adc12j1600-adc12j1600-jesd204b-data-format-and-data-mapping

器件型号:ADC12J1600

您好!

我使用 ADC12J1600对 KC705处理的数据进行采样。 我对 ADC12J1600的输出数据格式有一些疑问。 由于我要将 ADC 设置为" 4倍抽取"模式、因此我了解到 DDC 的数据格式应该如下所示:

我的问题是、考虑到 ADC12J1600的原始采样数据有12位、这里的所有15位是否代表抽取后的数据值? 是符号位的15位之一吗?

另一件事是、I SET 串行链路的参数应为 LMFS = 4222。 以下是有关此内容的表格:

我已将 JESD204B 演示项目下载到 FPGA、并已检查接收器的数据格式。 每个通道的数据具有32位。 您能在此处提供有关数据映射的建议吗?

提前感谢您的帮助、期待您的回复。

最棒的

迟浩田。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    迟浩田

    所有15位代表数据的值。 数据可以是偏移二进制或二进制比较器。 对于2的 comp、MSB 是符号位。

    接收器每通道处理32位数据。 这是 Xilinx JESD204B IP 的函数。 在4222模式下、每个通道在每个帧时钟上发送一个完整的采样。 由于 I 数据有两个通道、Q 数据有两个通道、因此每个通道在一个帧时钟内将发生2个完整样本。 数据将以两个八位位组的形式输出、第一个八位位组的 MSB 字节和第二个八位位组的 LSB 字节作为样本。

    随附的文档可能包含有关您的问题的信息。

    此致、

    Jim

    e2e.ti.com/.../1300.JESD204_5F00_TI_5F00_reference_5F00_design.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Jim

    感谢您的回答。

    由于您提到过数据可以是偏移二进制或二进制补码、因此我注意到在 ADC12J1600数据表中、抽取模式始终以有符号二进制补码输出数据。 是这样吗?

    对于每个32位 RX_DATA、我认为前16位代表第一个采样、后16位代表第二个采样、对吧? 此外、您提到数据将以两个八位位组的形式输出、第一个八位位组将显示 MSB 字节、第二个八位位组将显示样本的 LSB 字节。 这是否意味着需要切换第一个和第二个八位位组以表示样本的实际值?

    谢谢、

    迟浩田。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    迟浩田

    你是对的。 在抽取模式下、ADC 始终以二进制比较模式输出数据。 关于您的另一个问题、您正在尝试实现哪些目标? KC705使用的固件旨在与 HSDC Pro 配合使用、不建议用于新设计。 用户应访问 Xilinx 网站并使用提供的示例。 请参阅我在上一帖子中发送的文档的第2页上的评论。

    此致、

    Jim

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Jim

    下面是我对 JESD204B 接收器数据帧的看法、我想知道我是否以正确的方式理解它:

     如果我尝试获取每个样本的值、我能否直接忽略两个超范围阈值检测控制位、我认为这两个位应该是位[0]和位[16]  

    最棒的

    迟浩田。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    正确。