我们现在正在使用2642的芯片,但2642与2640所使用的协议栈不同。请问有针对2642最新协议栈,使用AES进行加密的相关例程吗
附:2642 TIOS版本 simplelink_cc13x2_26x2_sdk_3_10_00_53
回复 Alvin Chen:
若该回复解决了您的问题,请点击“确认此为答案”,谢谢。
回复 Viki Shi:
是这边吗?然后根据不同的加密模式选择进去,然后参考相应的例程
回复 user6074090:
你好,根据例程编写了AECECB的加密函数。open是正确的,但是在调用AESECB_oneStepEncrypt加密函数后encryptionResult回复的是AESECB_STATUS_ERROR(-1) ;
下边是我的代码,可以帮忙看下是哪里出了问题吗?谢谢
另外发现了一个例程里边的错误,sizeof写错了(在第五张图上标注了)
你好,可以帮忙看下上条回复的问题吗?