This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] RTOS/TDA3XEVM:什么是 LOCAL_DDR、LOCAL_L2、、SR_DDR_Cached、SR_DDR_NON_Cached

Guru**** 3004740 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/807694/rtos-tda3xevm-what-is-local_ddr-local_l2-sr_ddr_cached-sr_ddr_non_cached

器件型号:TDA3XEVM

工具/软件:TI-RTOS

你(们)好  

问: 我打印了邮件(请见下文 ),但我不理解每种类型的含义。  

[IPU1-0] 2.360306 s:系统:堆= LOCAL_DDR @ 0x00000000、总大小= 262144 B (256KB)、可用大小= 255704 B (249KB)
[IPU1-0] 2.360458 s:系统:堆= SR_OCMC @ 0x00000000、总大小= 0B (0KB)、可用大小= 0B (0KB)
[IPU1-0] 2.360580 s:系统:堆= SR_DDR_cached @ 0x85703000、总大小= 369086464 B (351 MB)、可用大小= 292824064 B (279 MB)
[IPU1-0] 2.360763 s:系统:堆= SR_DDR_NON_Cached @ feb00000、总大小= 915968 B (0 MB)、可用大小= 913664 B (0 MB)

[IPU1-1] 2.361404 s:系统:堆= LOCAL_DDR @ 0x00000000、总大小= 262144 B (256KB)、可用大小= 256768 B (250KB)

[DSP1 ] 2.361861 s:系统:堆= LOCAL_L2 @ 0x00800000、总大小= 227264 B (221KB)、可用大小= 227264 B (221KB)
[DSP1 ] 2.361892 s:系统:堆= LOCAL_DDR @ 0x00000000、总大小= 524288 B (512 KB)、可用大小= 506496 B (494 KB)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    这些是 Vision SDK 的存储器映射中定义的不同存储器区域。
    您可以参阅 processor_sdk_vision_03_06_00_00\vision_sdk\apps\build\tda3xx\mem_seg_defination_512MB.xs 来查看其定义。

    此致、
    Rishabh