各位老师好、目前使用cc2640r2f开发了一批电池供电的低功耗设备,使用外部中断唤醒。几千个设备中发现随机出现死机情况(内部DC-DC无输出了)。有的几天、有的几个小时,有的一直未出现。电池重新上电即恢复。能确定是在进入低功耗后出现的死机情况(又进入低功耗的记录)。
请教:是否与32768的外部晶振匹配有关?或者还有什么其他可能性,请帮助分析一下。
其他朋友有遇到类似问题的么?请分享一下解决经验,谢谢各位!
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
各位老师好、目前使用cc2640r2f开发了一批电池供电的低功耗设备,使用外部中断唤醒。几千个设备中发现随机出现死机情况(内部DC-DC无输出了)。有的几天、有的几个小时,有的一直未出现。电池重新上电即恢复。能确定是在进入低功耗后出现的死机情况(又进入低功耗的记录)。
请教:是否与32768的外部晶振匹配有关?或者还有什么其他可能性,请帮助分析一下。
其他朋友有遇到类似问题的么?请分享一下解决经验,谢谢各位!
5450,
- 是什么电池呢?
- 你这个区域性详细解释一下,是空间区域?在工作模式上有啥共性吗?
- 你这些蓝牙都是什么角色呢?外设?
- 你有确认是射频核死还是应用核死?
BR. AZ
电源链条下面还有其他设备吗?会不会发生Brown out。
我上面第二个问题是你描述的“临近的几个设备一起挂掉”这个,这几个临近的也都是广播,没有其他共性的行为?
你们用GP timer唤醒广播还是有外部中断呢?
一般是这样,如果在低功耗下,你的电源如果低于工作电压,会死机的。不知你们会不会偶发这种现象。
- 局部原理图po上来我帮你看看。
- 你们可以加大DCDC输入电容再做实验看看。
BR. AZ
Hi,
我看到你DCDC部分的电路的回流地很差,目测不到一个直接的回路。这个部分也许是可能的原因。
电路看过其他未见可能和这个问题相关的。
正常情况,碱性电池vs.10uF就够了。但不知你链路上是否有其他设备,或者走线如何,可以自己算算看。纽扣电池需要22uF以上了。
在低功耗状态下,软件不会自己复位自己的,可惜没这个机制。所以,一定是电路或者外部原因造成的。有没有ESD或者强电场的可能性?
BR. AZ
1. 一般的干扰不会。ESD有可能。
2. 是的,特别是输入和输出电容的接地和底焊盘部分,要有一条健壮的回路和过孔。
3. 这个要看你的链路、电源等的等效源电阻和电流大小和持续时间。意思就是电容可以帮助让Brownout不发生。
BR. Albin
你要先测试一下到底是天线吸入还是干扰到了板子。
前者可以在射频前端增加一个滤波器试一试。2.4G的滤波器很多,如果高out band attenuation的,可以选择FBAR的看看。同样,插损也会比较高。重点关注450MHz的抑制。
后者可以在方案处增加屏蔽罩。
BR. AZ