This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TDA2HV:如何内插30fps 至60fps 的视频帧

Guru**** 2929260 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/599158/tda2hv-how-to-interpolate-inter-video-frames-from-30-fps-to-60-fps

器件型号:TDA2HV

尊敬的专家:

是否 有办法内插(重建或计算) 30fps 至60fps 范围内的帧间?  与 通过 双向运动估值进行 H.264编码(b 帧)的方式类似。 IVAHD 是否可以(重新)用于此目的? 或者、您能想到其他任何有效的方法吗?
注意:我们不仅仅需要双倍的帧。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Ewald、

    我已将您的问题转交给一位专家进行评论。

    此致、
    Yordan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    这种内插可通过自定义算法来完成。 IVA-HD 不支持这一点、因为这不是任何编解码器规范的艺术。 但您可能能够在 DSP 或 EVE 上开发算法。