This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LVCC3245A:Vil,VIH,VOH,VOL

Guru**** 3001220 points

Other Parts Discussed in Thread: SN74LVCC3245A, SN74LV8151

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/620957/sn74lvcc3245a-vil-vih-voh-vol

部件号:SN74LVCC3245A
主题中讨论的其它部件: SN74LV8151

大家好,团队成员

 我对VIH,VIH感到困惑。 我的理解是:当输入高于3.85V时,Vo将变为高,当输入从3.85V变为0.2 V时,Vo将变为低。  但是,当我们使用并测试它时,Vo将在大约2V时改变为高或低,所以您可以帮助解释一下吗? 谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Xiao,您好!

    这里的混淆在于术语。 "输入-高电压"(VIH)是确保设备将输入电压视为逻辑'高'的最小值。

    器件开关的值被标识为"输入阈值电压"(VT),在大多数逻辑器件数据表中未指定。 对于CMOS器件,它通常大约为1/2*VCC,但由于设计的原因,它可能会有所不同。

    请注意,“推荐操作条件”表中也有输入转换率的说明--如果正确观察输入转换率,阈值不应真正影响操作。

    如果您想了解更多信息,TI应用报告 《理解和解释标准逻辑数据表 》(第28页和第35页)中对这些值进行了明确定义。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Emrys
    感谢您的重播。 这对我来说非常有用。 我们是否有一些商品具有差异阈值? 因为当输入电压缓慢上升时,当输入处出现一些噪音时,输出将会振荡。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    是和否-您需要的是施密特触发器输入设备。 我们确实有施密特触发器输入设备,但我们目前没有与SN74LVCC3245A的功能完全匹配的施密特触发器输入设备。

    所有信道输入缓慢还是只有一个或两个?

    输入较慢的通道的方向会改变,还是固定?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    所有通道。方向在此应用程序中固定
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    在这种情况下,您可以考虑使用SN74LV8151,它是具有8个通道的施密特触发器缓冲器设备,可以指定为3,另外还有一个不可设置为3状态的额外缓冲器/反相器。