Other Parts Discussed in Thread: CC2640, UNIFLASH, CC2564, CC2640R2F, BLE-STACK
您好,我现在的开发板是linux系统,bluez协议栈,上面通过UART连接了一个wifi+蓝牙模块,亲测bluetool相关命令可用,并可扫描到周围的蓝牙设备,这应该说明主开发板是支持HCI连接蓝牙设备的。以上为背景
现在打算将开发板上的wifi+蓝牙模块去掉,通过uart外接一个TI cc2640蓝牙模块,但是不知道该怎么配置,网上也没找到相关的开发经验。主要向请教以下问题:
1)cc2640是否需要烧录特定的软件,设置成特定的模式?
2)主开发板linux系统这边需要识别出外接的cc2640,有什么要修改或移植的吗?
3)是否可通过现有的hcitool命令控制cc2640?收发包,扫描等
4)是否可以通过hci socket编程实现主开发板上层业务模块对外接的cc2640的控制?
谢谢~