关于CC2640R2F的HostTest例程的疑问,主要是广播问题

请问这个例程能用HCITester控制着发广播吗,我按着低功耗蓝牙开发权威指南上面的步骤来,总是在设置广播参数的地方超时报错?

下面是我全部脚本

#    主机->链路层:设置广播参数
#    链路层->主机:命令完成
#    主机->链路层:读取广播信道发射功率
#    链路层->主机:命令完成
#    主机->链路层:设置广播数据包
#  	 链路层->主机:命令完成
#    主机->链路层:设置扫描响应数据
#    链路层->主机:命令完成
#    主机->链路层:启动广播
#    链路层->主机:命令完成
#    Note right of 链路层:发送广播数据包 
#    Note right of 链路层:发送广播数据包 
#    主机->链路层:关闭广播
#    链路层->主机:命令完成
#本过程在低功耗蓝牙开发权威指南8.5.1小节有,113页


Send_HCI_Set_Event_Mask 0x28bffffffffb9fff
Wait_HCI_Command_Complete_Event 5000, any, , 0x00

#The event mask to determine which LE events are supported.
Send_HCI_LE_Set_Event_Mask 0x000000000000001f
Wait_HCI_Command_Complete_LE_Set_Event_Mask_Event 5000, any, HCI_LE_Set_Event_Mask, 0x00

#Determine the maximum ACL data packet size allowed by the Controller.
Send_HCI_LE_Read_Buffer_Size
Wait_HCI_Command_Complete_LE_Read_Buffer_Size_Event 5000, any, HCI_LE_Read_Buffer_Size, , , 

#读取本地支持的特性
Send_HCI_LE_Read_Local_Supported_Features
Wait_HCI_Command_Complete_LE_Read_Local_Supported_Features_Event 5000, any, HCI_LE_Read_Local_Supported_Features, 0x00, 

#设置随机地址
Send_HCI_LE_Set_Random_Address "01:02:03:04:05:06"
Wait_HCI_Command_Complete_LE_Set_Random_Address_Event 5000, any, HCI_LE_Set_Random_Address, 

#设置广播地址
Send_HCI_EXT_SetBDADDRCmd "01:00:01:00:01:00"

Wait_HCI_Vendor_Specific_Event 5000, 



#设置发射功率
Send_HCI_EXT_SetTxPowerCmd 2

Wait_HCI_Vendor_Specific_Event 5000, 


#读取广播地址
Send_HCI_Read_BD_ADDR
Wait_HCI_Command_Complete_Read_BD_ADDR_Event 5000, any, HCI_Read_BD_ADDR, 0x00, 
 

#Read the LE locally supported features.
Send_HCI_LE_Read_Local_Supported_Features
Wait_HCI_Command_Complete_LE_Read_Local_Supported_Features_Event 5000, any, HCI_LE_Read_Local_Supported_Features, 0x00, 

#读取广播信道发射功率
Send_HCI_LE_Read_Adv_Channel_TX_Power
Wait_HCI_Command_Complete_LE_Read_Adv_Channel_TX_Power_Event 5000, any, HCI_LE_Read_Adv_Channel_TX_Power, , 




#以上均测试通过,但是设置广播参数这里没有通过
#可能的解决思路:www.wowotech.net/.../ble_white_list.html


#前面需要先关闭广播?
Send_HCI_LE_Set_Advertise_Enable 0x00
Wait_HCI_Command_Complete_LE_Set_Advertise_Enable_Event 5000, any, HCI_LE_Set_Advertise_Enable, 





#设置广播参数 
#依次是:广播的最小间隔,广播的最大间隔,在20ms-10.24s之间
#广播的类型:包括0x00可连接的非定向广播,0x01可连接的定向广播,0x02可扫描的非定向广播,0x03不可连接的非定向广播
#自身的和目标地址类型:0x00公共的,0x01随机的
#当使用定向广播时制定的目标地址
#广播信道:37,38,39或者是ALL(37|38|39)
#过滤规则:0x00:HCI_ADV_WL_POLICY_ANY_REQ 任何请求 0x01:HCI_ADV_WL_POLICY_WL_ALL_REQ 所有请求 0x02:HCI_ADV_WL_POLICY_WL_CONNECT_IND 连接消息,0x03:HCI_ADV_WL_POLICY_WL_SCAN_REQ扫描请求 
Send_HCI_LE_Set_Advertising_Parameters 0x0800, 0x0800, 0x00, 0x00, 0x00, "00:00:00:00:00:00", "0x07", "0x00"

Wait_HCI_Command_Complete_Event 5000, any



#设置广播数据
Send_HCI_LE_Set_Advertising_Data 0x00, "00:01:02:03:04:05:06:07:08:09:0A:0B:0C:0D:0E:0F"
#等待命令完成
Wait_HCI_Command_Complete_LE_Set_Advertising_Data_Event 5000, any, HCI_LE_Set_Advertising_Data, 0x00
#设置扫描回复
Send_HCI_LE_Set_Scan_Response_Data 0x0008, 123
#等待扫描回复完成
Wait_HCI_Command_Complete_LE_Set_Scan_Response_Data_Event 5000, any, HCI_LE_Set_Scan_Response_Data, 0x00
#设置广播使能
Send_HCI_LE_Set_Advertise_Enable 0x01
#等待广播使能
Wait_HCI_Command_Complete_LE_Set_Advertise_Enable_Event 5000, any, HCI_LE_Set_Advertise_Enable,0x00 

#    主机->链路层:设置广播参数#    链路层->主机:命令完成#    主机->链路层:读取广播信道发射功率#    链路层->主机:命令完成#    主机->链路层:设置广播数据包#  链路层->主机:命令完成#    主机->链路层:设置扫描响应数据#    链路层->主机:命令完成#    主机->链路层:启动广播#    链路层->主机:命令完成#    Note right of 链路层:发送广播数据包 #    Note right of 链路层:发送广播数据包 #    主机->链路层:关闭广播#    链路层->主机:命令完成#本过程在低功耗蓝牙开发权威指南8.5.1小节有,113页

Send_HCI_Set_Event_Mask 0x28bffffffffb9fffWait_HCI_Command_Complete_Event 5000, any, , 0x00
#The event mask to determine which LE events are supported.Send_HCI_LE_Set_Event_Mask 0x000000000000001fWait_HCI_Command_Complete_LE_Set_Event_Mask_Event 5000, any, HCI_LE_Set_Event_Mask, 0x00
#Determine the maximum ACL data packet size allowed by the Controller.Send_HCI_LE_Read_Buffer_SizeWait_HCI_Command_Complete_LE_Read_Buffer_Size_Event 5000, any, HCI_LE_Read_Buffer_Size, , , 
#读取本地支持的特性Send_HCI_LE_Read_Local_Supported_FeaturesWait_HCI_Command_Complete_LE_Read_Local_Supported_Features_Event 5000, any, HCI_LE_Read_Local_Supported_Features, 0x00, 
#设置随机地址Send_HCI_LE_Set_Random_Address "01:02:03:04:05:06"Wait_HCI_Command_Complete_LE_Set_Random_Address_Event 5000, any, HCI_LE_Set_Random_Address, 
#设置广播地址Send_HCI_EXT_SetBDADDRCmd "01:00:01:00:01:00"
Wait_HCI_Vendor_Specific_Event 5000, 


#设置发射功率Send_HCI_EXT_SetTxPowerCmd 2
Wait_HCI_Vendor_Specific_Event 5000, 

#读取广播地址Send_HCI_Read_BD_ADDRWait_HCI_Command_Complete_Read_BD_ADDR_Event 5000, any, HCI_Read_BD_ADDR, 0x00,  
#Read the LE locally supported features.Send_HCI_LE_Read_Local_Supported_FeaturesWait_HCI_Command_Complete_LE_Read_Local_Supported_Features_Event 5000, any, HCI_LE_Read_Local_Supported_Features, 0x00, 
#读取广播信道发射功率Send_HCI_LE_Read_Adv_Channel_TX_PowerWait_HCI_Command_Complete_LE_Read_Adv_Channel_TX_Power_Event 5000, any, HCI_LE_Read_Adv_Channel_TX_Power, , 



#以上均测试通过,但是设置广播参数这里没有通过#可能的解决思路:www.wowotech.net/.../ble_white_list.html

#前面需要先关闭广播?Send_HCI_LE_Set_Advertise_Enable 0x00Wait_HCI_Command_Complete_LE_Set_Advertise_Enable_Event 5000, any, HCI_LE_Set_Advertise_Enable, 




#设置广播参数 #依次是:广播的最小间隔,广播的最大间隔,在20ms-10.24s之间#广播的类型:包括0x00可连接的非定向广播,0x01可连接的定向广播,0x02可扫描的非定向广播,0x03不可连接的非定向广播#自身的和目标地址类型:0x00公共的,0x01随机的#当使用定向广播时制定的目标地址#广播信道:37,38,39或者是ALL(37|38|39)#过滤规则:0x00:HCI_ADV_WL_POLICY_ANY_REQ 任何请求 0x01:HCI_ADV_WL_POLICY_WL_ALL_REQ 所有请求 0x02:HCI_ADV_WL_POLICY_WL_CONNECT_IND 连接消息,0x03:HCI_ADV_WL_POLICY_WL_SCAN_REQ扫描请求 Send_HCI_LE_Set_Advertising_Parameters 0x0800, 0x0800, 0x00, 0x00, 0x00, "00:00:00:00:00:00", "0x07", "0x00"
Wait_HCI_Command_Complete_Event 5000, any


#设置广播数据Send_HCI_LE_Set_Advertising_Data 0x00, "00:01:02:03:04:05:06:07:08:09:0A:0B:0C:0D:0E:0F"#等待命令完成Wait_HCI_Command_Complete_LE_Set_Advertising_Data_Event 5000, any, HCI_LE_Set_Advertising_Data, 0x00#设置扫描回复Send_HCI_LE_Set_Scan_Response_Data 0x0008, 123#等待扫描回复完成Wait_HCI_Command_Complete_LE_Set_Scan_Response_Data_Event 5000, any, HCI_LE_Set_Scan_Response_Data, 0x00#设置广播使能Send_HCI_LE_Set_Advertise_Enable 0x01#等待广播使能Wait_HCI_Command_Complete_LE_Set_Advertise_Enable_Event 5000, any, HCI_LE_Set_Advertise_Enable,0x00 

4 个回复