按官方文档仅使用A1.1和A1.2,如下:
初始设置的offset和gain如下:
但是AOA测试的返回结果始终在10度左右,无论怎么放置天线:
针对这种情况,我是可以通过调节gain和offset,使结果准确吗?我尝试调试了offset和gain,但并没有达到效果,不知道有什么办法,可以让结果准确??
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
按官方文档仅使用A1.1和A1.2,如下:
初始设置的offset和gain如下:
但是AOA测试的返回结果始终在10度左右,无论怎么放置天线:
针对这种情况,我是可以通过调节gain和offset,使结果准确吗?我尝试调试了offset和gain,但并没有达到效果,不知道有什么办法,可以让结果准确??
不确定你是怎么动的
注意的是这个设定是slave 是被located的设备。 你放slave 前后移动看看,大致数据会跟进你对两个设备的角度而变化。
我移动了,正前方1米 8-9,左右1米处 4-5,后面17-20。。。需要怎么调节,才可以呢
这是测量passive设备和slave设备之间的角度么?passive测量的依据是slave设备的广播包么?
还问下您,比如一个天线组里有3个天线的话,在第一个天线接收到CTE包时,切换到第二个天线时,接收到的包和第一个天线接收到的包是同一个吧?I/Q样本和接收的包的数据有什么关系么?谢谢