您好!
我在验证定位的SDK程序遇到一个问题,希望能指导我解决下。谢谢!
1.我分别下载三个例程 rtls_master
, rtls_slave
, rtls_passive 三块launchpad,在不修改例程的宏定义的情况下,正常的打印了log并且无错误,但是“Time of flight”这个表没有任何曲线绘制出。如下图,等待了几分钟也是一样,网页工具上显示的开始TOF采样。这种情况可能是什么原因呢,计算失败了吗?
2.我分别下载三个例程 rtls_master
, rtls_slave
, rtls_passive 三块launchpad,修改例程的宏定义(取消例程
rtls_master
, rtls_slave 的/
* -DRTLS_LOCATIONING_AOA */的注释和在)的情况下,log就有错误显示,不合法的命令。命令都是自动发送的,如果例程没有配置错,按理说不会有这样情况发送,请问这又可能是什么原因?
谢谢!