【CC2541 评测】CC2541 迷你开发套件使用心得分享+simpleLink Starter应用评测+by 北方.

1、快速启动手册提示了用btool测试keyfob的方法,使用simplelink starter同样可以实现相似的测试,同时结果更直观。

首先,启动keyfob进入广播模式,发现keyfob,点击连接。

2 连接成功,就显示现在开通的service

3、选择点击右侧按键,显示按下的动画并显示按下的动态持续时间,

4、按下左侧的按键,并连续按下两次,则显示按键的持续时长和间隔

5、这个APP同时可以上传数据到云端,打开高级选项,可以看出是上传到IBM的wason服务的

6. 这里直接采用cc debugger供电,连接方式如下,

其中,P1需要用鳄鱼夹向类似的连接起来,注意要避免和其他节点短路。

在连接keyfob的时候需要先启动广播状态,按广播按键,就实现如下广播状态,红色LED闪烁。如下动图。

7 综上所述,实现了比较完整的CC2541 迷你开发套件基本使用评测。

..

9 个回复