This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[FAQ] 在CCS里设置调试器序列号

Other Parts Discussed in Thread: CC2640R2F

CC26x0/CC2640R2F/CC26X2/CC13X0/CC13X2系列平台支持cJTAG和JTAG调试接口。 本文已CC2640R2F为例。CC2640R2F LaunchPad具有板载XDS110,这是大多数例程中默认使用的调试器。

调试时,有时会连接多个板子,为了区分,需要设置调试器的序列号,步骤如下:

一、在Code Composer Studio中配置调试器

如果只连接了一个调试探针,则CCS将在启动调试会话时自动选择该调试探针。 您可以通过单击工具栏上的调试图标  来启动调试。

如果在启动调试会话时连接了多个调试探针,则CCS会提示您选择一个调试探针,如下图所示。CCS会将所选的调试探针保存在项目的目标配置中。

要设置或更改项目的调试探针,必须在项目的目标配置中设置探针的序列号。

二、查找序列号

要查找XDS110调试探针的序列号,请打开command命令提示符并针对您的CCS版本运行xdsdfu.exe命令,例如 c:\ ti \ ccs_7_3_0_00019 \ ccsv7 \ ccs_base \ common \ uscif \ xds110 \ xdsdfu.exe -e。 这将枚举出所有连接的XDS110调试探针。 输出类似下面这样的结果:

C:\>c:\ti\ccs_7_3_0_00019\ccsv7\ccs_base\common\uscif\xds110\xdsdfu.exe -e

 

USB Device Firmware Upgrade Utility

Copyright (c) 2008-2015 Texas Instruments Incorporated. All rights reserved.

 

Scanning USB buses for supported XDS110 devices...

 

 

<<<< Device 0 >>>>

 

VID: 0x0451   PID: 0xbef3

Device Name:   XDS110 Embed with CMSIS-DAP

Version:      2.3.0.9

Manufacturer: Texas Instruments

Serial Num:   L1100017

Mode:         Runtime

 

<<<< Device 1 >>>>

 

VID: 0x0451   PID: 0xbef3

Device Name:   XDS110 Embed with CMSIS-DAP

Version:       2.3.0.9

Manufacturer: Texas Instruments

Serial Num:   L11000EN

Mode:         Runtime

 

Found 2 devices.

 

C:\>

 

假如用的是XDS100系列调试探针,请打开命令提示符并针对您的CCS版本运行xds100serial.exe命令,例如 c:\ ti \ ccs_7_3_0_00019 \ ccsv7 \ ccs_base \ common \ uscif \ xds100serial.exe。输出类似下面这样的结果:

C:\>c:\ti\ccs_7_3_0_00019\ccsv7\ccs_base\common\uscif\xds100serial.exe
Scanning for XDS100 emulators...
 
VID/PID   Type           Serial #   Description
0403/a6d1 XDS100v3       06EB12213144 Texas Instruments XDS100v3
 
C:\>

 

三、配置序列号

调试时可能需要设置或取消所选的调试探针。 可通过以下步骤实现:

四、在IAR中配置调试器

如果仅连接了一个调试器,则在单击 按钮时,IAR会自动使用它。

如果连接了多个调试探针,请使用以下步骤使IAR选择特定的调试器。

  • 打开项目选项(Project → Options)
  • 然后Debugger entry.
  • 然后Extra options.
  • 添加以下命令行选项:--drv_communication=USB:#select