This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM2907-N:响应时间公式

Guru**** 2538960 points
Other Parts Discussed in Thread: LM2907-N

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/987922/lm2907-n-response-time-formula

器件型号:LM2907-N

我在任何数据表上都找不到 LM2907的任何响应时间公式。  有人知道有没有吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Michael、

    数据表和在线 AN-162应用手册提供了有关 LM2907-N 的信息、但并未 具体 提及响应时间。  在转速计至电压(F 至 V)工作模式下、该器件的注料速度相对较慢、最大输入频率约为10kHz。 数据表中对速度或频率的大多数引用是200Hz 或1kHz。

    数据表中唯一提供 响应时间概念的信息是 下面重复的第10.2.1.3节"应用曲线"。

    我们可以看到、对于这组 C1、C2和 R1值、当频率从68Hz 移至136Hz 时、输出电压至少需要250ms 才能稳定在最终的136Hz 相关电压电平。 如果频率更高、并且 C1、C2和 R1值更适合该频率、则响应时间应更快。  

    如果需要速度和快速响应、我假设 LM2907-N 不是要使用的器件。

    此致、Thomas

    精密放大器应用工程