This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIC12400-Q1:IN18~IN23双开关检测

Guru**** 3023410 points

Other Parts Discussed in Thread: TIC12400, TIC12400-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1038309/tic12400-q1-in18-in23-two-switch-detect

器件型号:TIC12400-Q1
主题中讨论的其他器件:TIC12400、

各位专家、您好

TIC12400的 In18至 In23可以检测2个开关。开关是否有一些特殊要求?

您能告诉我哪些控制器制造商使用方案来检测2个开关吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、金城、

    TIC12400-Q1必须具有监控开关状态变化的选项。

    第一个比较器通常与每个输入通道的单个开关一起使用、可以检测高于或低于阈值的电压、例如对地短路或对电源电压短路。 这实际上是一个数字开关、开关为打开或关闭状态。

    第二个选项是使用内部 ADC 测量输入引脚上的实际电压、并可用作模拟开关。  您可以使用特定的 ADC 值配置阈值、以便根据电压电平检测开关是打开还是关闭。  如果多个开关具有不同的电阻值、例如多位置开关、通常称为电阻编码开关、则可以将多个开关连接到同一输入 Put。  由于每个开关位置都会导致湿性电流流经不同的电阻器值、因此 ADC 测量的对应电压对于每个开关都不同、因此您可以确定多开关位于哪个位置。

    我不知道为什么您单独选择 IN18至 IN23的输入、因为 TIC12400-Q1的所有输入通道都可以与 ADC 配合使用。  检测单个输入引脚上的多个开关的唯一要求是它们具有不同的电阻值、并且使用 ADC 作为检测方法。

    对于您的第二个问题、我从器件级别支持 TIC12400-Q1、但我无法提供任何有关我们的其他客户在其设计中如何使用该器件的信息。

    此致、

    Jonathan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

      我想知道何时对 INX 进行采样。

      请参阅 TIC12400 DS 的第30页。 '在湿性电流应用结束时、输入电压由比较器(如果输入配置为比较器输入模式)或 ADC (如果输入配置为 ADC 输入模式)进行采样'

      请 再次查看 TIC12400 DS 第31页的图26。 这似乎意味着" 在湿性电流应用开始时、输入电压被采样"

       我对 INX 采样的时间感到困惑

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、金城、

    湿性电流会在特定的时间内施加到 INX 通道上、该时间可在64uS 和2048uS 之间进行配置。  这由 CONFIG 寄存器(0x1A)中的 POLL_ACT_TIME 字段(位8:5)进行设置。  这使得电压能够为任何电容充电并在 INx 通道在此时间结束时被采样前保持稳定。  

    器件中有两种模式可控制湿性电流的应用方式。  在连续模式下、湿性电流始终施加到 INx 通道上、并且在对该通道进行采样后不会关断。  在轮询模式下、湿性电流在对 INx 通道进行采样后关闭。  在对周期中的其他通道进行采样时、它保持关闭、而当再次对 INx 通道进行采样时、它会重新打开。

    此致、

    Jonathan