This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS8354EVM-PDK:ADS8354EVM-PDK

Guru**** 2395195 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS8354

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/873199/ads8354evm-pdk-ads8354evm-pdk

器件型号:ADS8354EVM-PDK
主题中讨论的其他器件:ADS8354

您好、TI、  

我正在使用 ADS8354EVM-PDK、首先我使用了完整的评估板并进行了一些测试、  

之后、我断开 SDCC、并尝试通过 SPI 与 ADS8354通信、  

在做一些测试时、我放回 SDCC 以检查电路板是否仍然正常工作、  

但是、电路板似乎未按预期工作、当我执行 Capute 时、我始终会看到5V 正弦波、  

您是否知道如何将电路板置于原始状态(默认为因数)?

您对如何解决此问题有什么建议吗?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Yassine,

    感谢您的发帖。

    重新连接 SDCC 卡后、是否能够启动 EVM 软件并连接到 GUI? 您的意思是始终看到"5V 正弦"? 请提供说明此行为的屏幕截图或示波器图像。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    是的、我能够连接到 GUI、还能够配置2x2.5Vref 模式、请参阅随附的图片、  

    我在 SDI 上连接了示波器,但看不到任何东西,SDCC 可能不更新寄存器?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、TI 团队、  

    有关我的请求的任何更新? 我被阻止、无法使用评估板。

    此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Yassine,

    您共享的 GUI 屏幕截图显示软件正在"捕获模式:软件调试"模式下运行。 这是未检测到 EVM 硬件时的默认 GUI 模式。

    请根据 EVM 用户指南的图4和表6验证所有跳线是否都配置在其默认位置。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ryan、  

    实际上、我已经使用外部微控制 器测试了 EVB (不带 SDCC)并将寄存器配置为在单 SDO 模式下工作、但当我再次将 ADS8354连接到 SDCC 时、我遇到了上述问题、我在 SDI 中连接了一个示波器、 但我看不到任何东西发送到 ADS8354、寄存器在每次启动时是否更新? 我是否必须重新配置它们?

    此致/

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Yassine,

    请原谅我的延迟。

    听起来硬件和 ADC 本身仍然正常工作。 要回答有关寄存器设置的问题、器件会在加电时返回其默认状态。 如果您要从外部 MCU 切换到提供的 SDCC、请确保 ADC 已断电。 GUI 应能够在启动时与 EVM 通信、无需用户进行额外配置。

    此致、