This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TS3A27518E:申请参考原理图

Guru**** 2364720 points
Other Parts Discussed in Thread: TS3A27518E
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/887516/ts3a27518e-request-for-reference-schematic

器件型号:TS3A27518E

大家好、

我的客户正在评估器件 TS3A27518E。 我已经应用了一些样片以及24引脚引线式电路板、以进一步构建测试电路。

可以帮我提供参考原理图吗? 客户在设计中需要它。

谢谢你。

最大

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Max:

    TI.com 上没有此器件的参考原理图-您可以查看数据表中的应用原理图以获取设计参考。

     TS3A27518E 器件是一款无源 FET 开关、运行时无需任何外部组件。 但是、TI 建议通过50 Ω 电阻器将未使用的引脚接地、以防止信号反射回器件。 TI 还建议将数字控制引脚(INx)上拉至 VCC 或下拉至 GND、以避免因引脚悬空而导致的意外开关位置

     TS3A27518E 的要求 确保了您应用的信号的电压和带宽处于开关的建议运行条件内。

    我在 TS3A27518E 设计问题上发现了这些帖子、您可以提前考虑这些问题。  

    谢谢

    Saminah

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Saminah。  

    我已经查看了 E2E 链接并更好地理解了这些内容。

    虽然该器件比较易于使用、但我要说需要参考原理图、例如电容器选择。 客户在设计过程中感到担心、对中的设计不是很好。  

    因此、如果现在无法访问参考设计、是否可以请求设计检查列表?

    谢谢

    最大

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Max:

    有关使用此电源开关进行设计   的基本设计指南建议以及数据表中的详细设计流程。

    如果您想了解有关任何特定内容的详细信息、请告知我们。 您还能共享应用的方框图吗?

    谢谢

    Saminah