由于春节假期,帖子审批以及工程师回复将会有所延迟,敬请谅解。

CC1352P1覆盖大区域的多基站和多节点的双向通讯网络项目评估

请帮忙评估CC1352P1是否适合做我以下所描述的项目,如果适合那在哪个例程上开发。项目要求如下:

1.多个基站用于覆盖大区域网络(网络实现全覆盖),并链接互联网(wifi/网线)实现与云端的通讯,其中CC1352P1+wifi模块实现与互联网链接;

2.多个节点(500个左右)端与基站实现“双向”通讯,节点端和基站端都需要随时可接收到基站发送的信息;

3.节点是在网络覆盖区域不停移动的,所以随时有可能需要切换到不同的基站;

4.节点端需要打开低功耗蓝牙(通过区域内已布局的蓝牙信标网络进行定位);

5.节点端需要接墨水屏,显示基站下发的信息;

注意:因为节点是移动的,所以涉及切网的问题,还要考虑在多基站网络重复覆盖的区域如何切网?

目前我们暂时评估适用ti 15.4-stack例程实现,通过检测基站collector的信号进行切网,然后通过sensor的短地址进行下发消息,是否可行?

19 个回复