This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DLP3010EVM-LC:[常见问题解答]光控制 EVM (DLP3010EVM-LC 和 DLP2010EVM-LC)

Guru**** 2937200 points

Other Parts Discussed in Thread: DLP3010EVM-LC

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/dlp-products-group/dlp/f/dlp-products-forum/736641/dlp3010evm-lc-faq-light-control-evms-dlp3010evm-lc-and-dlp2010evm-lc

器件型号:DLP3010EVM-LC

你(们)好

我想开始使用适用于结构光3D 扫描应用的全新 DLP3010EVM-LC。

我的问题:

是否有可使用的 SDK/API? 我知道您提供了 GUI、但 我需要能够使用我自己的 C++(在 Windows 上)代码来控制投影仪、上传图形和触发摄像头。 SDK 和一些演示代码(如旧4500以上的演示代码)将是完美的-或指示在我自己的项目中使用系统的工作流程。

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Andrew

    DLP3010EVM-LC 中使用的 DLPC347x 控制器芯片组最近已推向市场。 我们尚未为此新平台开发随附的 SDK。 我们确实有计划这样做,但可能需要几个多月的时间。

    目前、要在没有 GUI 的情况下通过 Windows 控制 EVM、您必须编写自己的 API、以便使用 Devasys USB-I2C 接口板通过 I2C 接口与347x 控制器进行通信。

    芯片组软件编程人员指南将在几周后发布。 它将包含控制投影仪所需的所有 I2C 命令的说明、例如设置图形、配置触发器等 这将帮助您为相同的应用开发自己的 API。

    希望这能解决您的问题。

    此致
    Azad