我在使用CC1310的rfWSNode程序的基础上,更改了自己的程序,本打算主机休眠的状态下,ADC一直采集输入端的电压,这期间电流平均为1点几uA,达到3V以上则开启发送,但是在今天的测试过程中,电容从零开始充电,电容的电压冲不上去,才发现在1.6V--2点几V这期间,电流达到几百uA甚至3-4mA,请问这时候的单片机处在什么状态?如果单片机复活状态的话,应该只有ADC单独工作,应该只有1uA的功耗,那请问这电流是在哪里被消耗了?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
我在使用CC1310的rfWSNode程序的基础上,更改了自己的程序,本打算主机休眠的状态下,ADC一直采集输入端的电压,这期间电流平均为1点几uA,达到3V以上则开启发送,但是在今天的测试过程中,电容从零开始充电,电容的电压冲不上去,才发现在1.6V--2点几V这期间,电流达到几百uA甚至3-4mA,请问这时候的单片机处在什么状态?如果单片机复活状态的话,应该只有ADC单独工作,应该只有1uA的功耗,那请问这电流是在哪里被消耗了?
芯片POR了吧。。。。你是有什么电路防止这个?
另外,你用的片外ADC? 1310自己的功耗不可能1uA.
BR. AZ
可否把你的整个过程详细描述一下?
芯片POR第一个动作M3初始化并且对SCE初始化。电流峰值需要3.xmA 级别的。
首先,你的第一次启动是怎么实现的呢?reset之后肯定需要初始化芯片的。要不然ADC怎么工作呢?
第一次启动之后,你可以用SCE的ADC检测,这个叫唤醒,不是初始化了。总平均电流就是你所见。(瞬态电流不是)
而且你还要确保芯片不会再被BOR了。需要严格计算电量使用,电压不能低于阈值的。
你可以搜一搜“单火线取电”“energy harvest"等文章。或者去电源论坛咨询一下,看看有没有相关方案。
看上去,你首先需要解决第一次怎么启动芯片的能量问题。
BR. AZ