This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AWR2944:如何在 PC 上解压缩1DFFT 压缩数据

Guru**** 2929740 points

Other Parts Discussed in Thread: AWR2944, IWR6843, AWR2944EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1133199/awr2944-how-to-decompress-the-1dfft-compressed-data-on-pc

器件型号:AWR2944
主题中讨论的其他器件: IWR6843

您好!

我的客户希望从 PC 上的 AWR2944解压缩1DFFT 数据。

我在论坛上搜索并找到类似的帖子(请参阅下面的链接)、但尚未解决。  

(+) AWR2944EVM:AWR2944 DDMA 雷达解压缩问题-传感器论坛-传感器- TI E2E 支持论坛

您会再帮个忙吗? 如果您有 任何其他建议来解决此问题、请与我们分享。

谢谢、

Chris

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    目前、AWR2944 SDK 不包含解压缩脚本。

    我将与 SDK 开发团队核实是否有任何计划在将来添加此内容

    请给我一些时间来获得响应

    谢谢你

    Cesar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Chris:

           请使用 TI 资源浏览器: 内存压缩(TI.com)上提供的解压缩工具箱。 您需要下载整个工具箱才能使用此工具。

           如果您有任何疑问、请告诉我。

    谢谢、此致、

    Akshay  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Akshay、

    您共享的工具适用于 IWR6843。

    一位客户已经提到压缩工具、但仍然遇到问题(+) AWR2944EVM:AWR2944 DDMA 雷达立方体解压缩问题-传感器论坛-传感器- TI E2E 支持论坛)。 以下帖子尚未关闭。

    [引用 userid="35282" URL"~/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1133199/awr2944-how-to-decompress-the-1dfft-compressed-data-on-pc "](+) AWR2944EVM:AWR2944 DDMA 雷达立方体解压缩问题-传感器论坛-传感器- TI E2E 支持论坛[/quot]

    您是否会帮助再次检查?

    谢谢、

    Chris

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Chris:

           IWR6843和 AWR2944、i.e、EGE (指数 Golomb 编码器)的压缩算法相同。 我不确定该线程为何未得到解决。 输入的参数可能是错误的、这就是客户面临问题的原因。

           Chris、您能否请您的客户使用压缩算法进行检查并告知我们它是否有效、否则我们可以为客户检查用例?

           如果您有任何疑问、请告诉我。

    谢谢、此致、

    Akshay