请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:AM3359 "适用于 AM335X 的 Processor SDK Linux"文档中有关使用 Linux 创建可引导 SD 卡的部分下一个限制: "您希望创建的 SD 卡已插入主机系统、其大小足够大(16GB 或更大)、可容纳至少引导加载程序、内核和根文件系统。"
我对"仅16 GB 或更大"的限制感到困惑? 自定义图像可以小得多。 我甚至 使用 parted 在默认的 ti-linux-RT 映像上剪裁了 rootfs 分区,并在 8Gb SD 卡上对其进行了测试。 我 没有注意到任何错误行为。
这种限制是由引导加载程序、内核和根文件系统的总大小引起的、还是 有一些隐藏的含义、我没有注意到什么?