This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] RTOS/PROCESSOR-SDK-AM65X:Processor SDK RTOS 05_01_00_11以放入调试配置文件

Guru**** 2589280 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/762128/rtos-processor-sdk-am65x-processor-sdk-rtos-05_01_00_11-to-put-in-debug-profile

器件型号:PROCESSOR-SDK-AM65X

工具/软件:TI-RTOS

您好、香榭丽舍  

我喜欢使用构建配置文件"调试"而不是"发布"进行构建。 要更改什么?

非常感谢、

Thorsten

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    在 CCS 中、您可以右键点击工程并选择"Proerties (属性)"。 然后、在弹出窗口中单击"Build"。 完成此操作后、您将看到"Configuration file"和"Manage Configurations"按钮:

    此致、
    Yordan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Yordan、Processor SDK RTOS 05_01_00_11是基于 make 文件的。 无 CCS。 我需要知道"make file"中的位置才能更改"buildprofile"。 有什么想法吗?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    如果您不想使用 CCS、则可以在~/ti/pdk_am65xx_1_0_2/packages/ti/build 中修改 Rules.make:
    #默认构建配置文件
    #支持的值:Debug | release
    导出 build_profile ?= release

    这将设置默认编译配置文件(您可以手动导出)。 此外、选中 ti/build/makefile:build_profile_list_all = release debug

    此致、
    Yordan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    太棒了。 我找到了。 非常感谢