This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] RF37S114:最大读取范围问题

Guru**** 2540720 points
Other Parts Discussed in Thread: RF37S114

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/other-wireless-group/other-wireless/f/other-wireless-technologies-forum/769631/rf37s114-maximum-read-range-question

器件型号:RF37S114

射频 gurus -这是我的一位客户的问题。

我已阅读以下 e2e 文章 ()以及“读取 RF37S114的阅读器天线优化”文档()

该文档 似乎表示标签将在大约1.5cm 的读取范围内达到最大值。   这是 我对该器件的期望值吗?  "我们希望实现2英寸以上的尺寸。"

该器件的协议为 ISO 15693、该协议适用于扩展读取范围、例如长达1米。  它们被称为“邻近”标签,而不是“接近”标签。  使用标准读取  器(大约1.5英寸 x1英寸的区域),我被限制在1/4英寸的读取距离-可能是由于标签区域较小,但客户想知道使用更好的读取器是否可以实现更长的距离。

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Mark、您好!

    是的。 理论上、对于放大器、您可能会得到更多、但该标签设计用于低于1cm 的情况。 如果客户需要小型标签、他们应该得到 SAG 或 SmartTrac 等团体定制的标签。

    该协议旨在实现更远的距离、但由于极小的外形尺寸、该特定标签设计的范围有限。 它对于读取范围可能很小的某些应用很有用、不会显示 ISO15693的功率。