This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] IWR6843:IWR6843无法退出闪存模式

Guru**** 2952000 points

Other Parts Discussed in Thread: UNIFLASH, IWR6843, MMWAVEICBOOST

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/845640/iwr6843-iwr6843-is-unable-to-exit-flash-mode

器件型号:IWR6843
主题中讨论的其他器件: UNIFLASH、 MMWAVEICBOOST

大家好、

客户的 IWR6843能够在连接 MMWAVEICBOOST 后通过 UniFlash 成功刻录程序。 但是、更改编程跳线后、指示灯仍处于闪存模式、程序无法运行。

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Annie:

    我已经要求一位专家对此进行研究、我们应该在本周晚些时候为您提供答案。

     

    谢谢、

    Akash

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、刘安妮、

       更改 SOP 行后、您需要应用 nRESET (按下复位开关)来记录 SOP 模式更改。 不会发生其他明智的 SOP 模式更改。  

    在发现问题时、您是否还可以发送电路板图片。  

    谢谢、此致、

    CHETHAN Kumar Y.B.