This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74ACT245:关于绝对输入电压范围,VI

Guru**** 3001220 points

Other Parts Discussed in Thread: SN74ACT245

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/620514/sn74act245-about-absolute-input-voltage-range-vi

部件号:SN74ACT245

大家好。

SN74ACT245的绝对输入电压范围为-0.5V至Vcc+0.5V。
因此,如果我们在 没有电源电压的情况下将电压3.5V应用到DIR引脚,我认为输入电流将 在超过0.5V (ABS)时流动。
但我测量了I-V特性,没有电流流动。
我附上了图片,请检查。

此参数是否正确?

此致,
Sho

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    交流设备具有从输入到VCC的ESD二极管。

    供电设备(VCC = 5 V)应具有如下曲线(来自 SZZA008):

    当VCC = 0 V时,上部应向下移动。

    VCC实际上是0 V吗? 它是连接到GND还是打开? 是否有任何其它引脚浮动?