This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8843:DRV8843通电

Guru**** 2925550 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/627518/drv8843-drv8843-power-up

部件号:DRV8843

尊敬的团队:

我想检查是否可以执行以下开机配置:

  • n重置–'1'
  • nSLEEP–'0'

 

开机时此配置是否正确?

当n重置信号设置为正常操作时,您是否看到启动驱动程序的任何问题?

此致,

NIR

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,NIR,

    该设备设计为使用此配置。 应该没有问题。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    很好。

    感谢Rick的快速回答。

    此致,

    NIR。