This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLC555:当用作单稳态时脉冲宽度的容差

Guru**** 2925550 points

Other Parts Discussed in Thread: TLC555

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/624967/tlc555-tolerance-of-pulse-width-when-used-as-monostable

部件号:TLC555

您好,

我正在寻找一些关于TLC555作为单稳态器使用时输出脉冲宽度容差的信息。

这种脉冲宽度对我来说是安全的关键,我必须为所有公差建模。 是否有任何人有关于温度下的基本公差或公差的信息?

卡拉

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Cara,

    根据数据表EC表,温度范围(5V电源)内的阈值电压限值为最小2.7V,最大3.9V (3.3 典型)
    然后我们来计算时间。T =-R*C*ln(1-v/5)
    2.7V is t =-RC* 0.7765 [-RC] 28 %
    3.3V是t =-RC* 1.0788
    3.9V is t =-RC* 1.5141 [+ 40 % ]