This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1118:启动ADS1118芯片代码的过程。

Guru**** 2994450 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS1118, MSP430G2553

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/627968/ads1118-procedure-to-start-code-for-the-ads1118-chip

部件号:ADS1118
主题中讨论的其他部件: MSP430G2553

亲爱的朋友们:

        我正在使用带有SPI通信的ADS1118 16位ADC,微控制器是 AT32UC3A1256。 谁能建议如何开始为该设备编写代码,我刚刚配置了SPI clk,然后卡住了。 如果可能,请提供示例代码。

谢谢,顺祝商祺!

Sakhivel.R

   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Sakhivel,


    我们没有任何特定代码可用于AT23UC3A1256,但是有几个代码示例可供提取。

    首先,我们有一个ADS1118 BoosterPack,它显示了由MSP430G2553器件控制的示例板。 有用户指南和带有完全注释源代码的固件,可帮助用户入门。 您可以在此文件夹中找到信息:

    www.ti.com/.../430BOOST-ADS1118

    此外,我们还拥有ADS1118评估模块(EVM)。 有软件可以运行此主板,但我们也提供源代码。 您可以在此处找到EVM的文件夹:

    www.ti.com/.../ads1118evm


    吴若瑟
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    非常感谢吴先生,