2018年12月21日收到上海寄过来的包裹,非常感谢EEworld 电子工程世界与TI的帮助,拿到包裹后迫不及待的打开,包裹里有一本U盘笔记本,与一个CC3200小红板。很棒很开心。。。
如今万物互联,物联网在各个产品中都有应用,大家想想,物联网还没出来前,我们每开发一种产品,销售后,如果你的产品有BUG,此时要更新,需要将产品收回,然后再升级,是不是非常不方便;但如果应用物联网技术,当我们发现产品有瑕疵时,可以通过WIFI或4G对我们卖出的产品进行远程升级,是不是省时省力呢,特别是海外客户,你只需在公司,点点鼠标就可升级。当然物联网的应用有很多方面,我只举一个例子说明。
要想实现远程升级,首先需要旋转一款芯片,选芯片我们需要考虑以下问题实际的功能、功耗、适用性、成本等问题,经过多方对比最终确定方案。
今天要测评的是Ti CC3200 LaunchPad
以上即为CC3200的开箱图,中间金边包围的里面大大的就是CC3200,其中板载资源我都在图中进行了标出。拿到板子首先是到TI官网下载手册以及SDK包了(其实我也是第一次玩):以下是官网一些描述:
描述
此 Launchpad Wi-Fi® 参考设计采用具有集成 MCU 的 SimpleLink™ Wi-Fi CC3200 片上互联网解决方案,用于实现物联网 (IoT) 应用。此嵌入式 Wi-Fi 解决方案是集成了高性能 Cortex™-M4 MCU 和外设的无线 MCU,可供客户使用单个 IC 开发整个应用程序。CC3200 包含一个以 80MHz 运行的 M4 内核,并提供高达 1MB 的闪存选项和高达 256KB RAM 选项,可以灵活选择以匹配您的终端应用。包含丰富的外设集,其中包括 SPI、UART、I2C、I2S、SDMMC、4 通道 ADC、4 PWM 和内置电源管理器件。功能强大的加密引擎(例如 AES、3DES、SHA 和 CRC)可以让您的应用程序安全地连接到云。
借助于内置无线和互联网安全协议以及片上安全加速器,SimpleLink CC3200 解决方案为物联网提供可靠、无故障的安全体验。
特性
- 具有片上 WLAN 和 TCP/IP 堆栈的 Wi-Fi® 网络处理器
- 片上 Cortex™ M4 80MHz 处理器允许在片上实现自定义 API
- 具有完全集成的自动校准无线电、基带和 MAC 的 802.11 b/g/n 站
- 不需要主机处理器参与的高级 Wi-Fi 连接管理器
- 2 个 UART、2 个 SPI、摄像机、音频、I2C、4 通道 12 位 ADC、4 个计时器、16 位 PWM、27 个 GPIO
- 采用 256 位加密技术、具有 WPA 个人和企业安全功能的嵌入式加密引擎
从上可以知道这款WIFI芯片可玩性还是挺高的。
好开始上电。由于不在实验室,目前无法测功耗,仅上下电。
注:由于板子功耗较大,如果一开始接传感器的话,笔记本的串口电流带不动,因此需要把板子上面的传感器跳针J2,J3,J4拿掉。其图如下
先写到这里,明天再写点,从入门到精通。