This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

【测评报告 N】 - CC3200 LaunchPad评测(开箱)



其实是第一次收到TI的产品,伴随着开发板还有一个精美的U盘笔记本,出乎意料,可惜呀,被朋友拿走了,只留下了重点,红色的WIFI开发板。

首先是很有科技感的色调小纸盒

图片

这个文本编辑器也是没啥说的,图片好不协调。

接下来看下真面目,还是很惹人喜欢的,大红色的,和Microchip的开发板一个色调,都是比较扎实的。

该插上电看看了,USB接口,直接链接到电脑的U口了。可以看到几个LED发光,但是USB没有被电脑识别,也就意味着调试器不能用。

解决办法,安装驱动,这里先不安装。整体了解下开发板再说。

搜索了一下,发现了AP

      查询得到网关地址为192.168.1.1,打开网页,即可访问httpserver服务。

一个简单的网页,对开发版硬件的一个简答介绍,看到导航栏有几个可选菜单,随便打开概览

还有文档的链接,挺好的。以前做W5500的项目的时候也用过类似的demo。接着看下demo菜单

具有动态显示的网页,可以刷新开发板的传感器数值。基本上和硬件结合的wifi产品都有这些功能,不过第一印象,TI的demo做的真心不错,可以好好学习下,或者以后也可以借鉴。开箱到此为止,接下来要解决驱动问题,配置开发环境,开始深入一步的评测。