最近一直在探索关于CC3220SF的例程,学习到使用uniflash对 SimpleLink Wi-Fi CC32xx和CC31xx设备使用的外部串行闪存进行编程
例程连接如下:
https://dev.ti.com/tirex/explore/node?node=ABEoqU9o3snoxDcmIpW0EA__fc2e6sr__LATEST
我注意到我的CC3220SF无法连接到uniflash(尽管uniflash已经识别到CC3220SF)
在确认SOP跳线为010的情况下,按下"Start Image Creator"时,Uniflash的界面没有变化,一直处于加载状态。我尝试了好几台Linux的机器,都无法使用Uniflash连接成功
后来我使用了Windows下的Uniflash,CC3220SF连接成功!并未出现上述的问题。
那么问题来了:
1. 我重新下载过Uniflash,试过好几个版本包括最新版都没办法连接成功,有可能是Uniflash支持的Ubuntu系统的问题吗?
2. USB、Uniflash可以正常识别,其他TI-LAUNCHPAD设备(如CC2640R2F)
3. 我该怎么办?是系统不兼容吗?还是有设置没有配置好?