在CC32xx SDK 4.40中使用了新的 SysConfig ImageCreator,此新工具采用了与UniFlash工具相同的ImageCreator功能,并将其移至SysConfig工具中,新的SysConfig ImageCreator工具可以直接从CCS添加用户文件,构建SLI Image并下载到LaunchPad。
一、打开SysConfig ImageCreator
SimpleLink Wi-Fi设备不仅仅包含应用程序代码,因此不同的项目使用户可以轻松开发和测试不同的设备配置,安全功能,证书和用户文件。
导入工程后,可以看到image.syscfg文件,双击打开此文件
二、添加用户文件
要将用户文件添加到Code Composer Studio项目中,只需将文件拖放到userFiles项目中的文件夹中即可。如果打开image.syscfg并转到“userFiles”,将看到此文件已添加到将包含在程序Image中的文件系统文件夹结构中。注意CCS项目中的默认根目录是workspace中工程的userFiles文件夹。
默认情况下,工程已经包括了所选CC32xx SDK随附的Service Pack,在CCS中编译工程后,CCS将自动生成MCU Image.bin文件。
Note:
编译时需连上开发板,否则会报错
三、下载程序
每次重新编译工程时,ImageCreator工具都会生成一个新的Image。可以在MCU+Image/syscfg/sl_image/Output项目的文件夹中找到这些生成的Image。
从CCS菜单中点击Flash下载程序:
至此就完成了直接使用SysConfig ImageCreator创建Image并使用CCS直接下载进LaunchPad中。