Other Parts Discussed in Thread: CC3200
CC3200开发板sl_Start()函数执行之后没有返回?这是为什么?
特别的,有时候可以执行,有时候执行没有返回什么结果,多谢
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
Other Parts Discussed in Thread: CC3200
CC3200开发板sl_Start()函数执行之后没有返回?这是为什么?
特别的,有时候可以执行,有时候执行没有返回什么结果,多谢
我也出现过这种现象,而且不止sl_start(0这个函数,其他的函数有时也会卡在里面,但是有时候就可以,也不知道怎么回事.
你用的芯片版本是哪一个版本,是不是最后两个字母是GZ的,如果是的话这是一个已知的问题。
如果你的芯片最后两个字母是HZ的,配上最新的SDK已经解决了。
Yonghua:
我们现在采用3100,在开发的时候遇到一个问题,我们采用的是5329+3100,采用的版本是0.41版本,芯片上的丝印是GZ
出现的问题和上面的主题类似。5329+3100正常运行起来之后,一段时间之后(不定长时间),会出现3100跑死的情况
在5329上采用CCS进行单步跟踪的时候,发现是挂死在sl_start函数的地方。
有以下几个疑问:
1)是不是所有的GZ的芯片都存在这个问题?
2)是不是需要同时更换HZ的芯片,并且需要同时将5329上的SDK版本和3100的固件版本同时升级到0.52版本?
3)还有一个现象,我们还遇到的情况是:3100内部的晶振都没有起振(我们自己测量的)。这个是否也是已知问题?该如何解决?
多谢!
1)是的
2) 是的
3)这个现在不确定,之前没有听说过这个问题。我们工程师会support你们这个问题。
sl_Start挂死会有很多种可能,Jking, 你们是用的自己做的板子还是TI的参考板?
单独运行file_operations时创建、打开、读写都没问题,如果把它移植到tcp_socket文件运行时,socket连接上后操作文件读写是没问题,但是在socket连接之前读写相当于上电初始化的时候老是会死在sl_Start(NULL,NULL,NULL)里
我使用的是TI的Demo板,多加了一个任务(osi_TaskCreate),sl_Start会卡死,去掉任务不会卡死
能否描述一下你是基于哪个例程加的任务,然后这个任务有什么内容。
CC3200的开发板,用IAR进行单步跟踪调试。发现sl_Start(0,0,0)的确容易挂起,而且可能这次挂起会影响到下次在线调试。除非断电重启。非常奇怪的现象。
simplelink函数分为OS和NON_OS两种库。如果使用了OS模式,则必须在osi_start之后使用sl_Start。否则很容易被挂起。
我的用CC3200 的http_client_demo也挂死在这个地方?是什么原因?
下面是提示报的错误:Can't find a source file at "D:/work_2016/testing/R1_final_package_compilation/source-1p2-rahul/simplelink/cc_pal.c"
Locate the file or edit the source lookup path to include its location.
要怎么解决呢?我用的example下的http_client_demo这个。
我的是cc3200 最后两个字母是G4,第一次运行sl_Start函数是可以运行的,第二次,哪怕是复位也跳不出这个函数,请问可能什么原因,我的sdk是1.2.0 但是用1.1.0是可以运行的
我下cc3200跑sdk1.3.0和1。2.0版本都会挂死在那,除非硬件复位,第一次能运行,第二次软件复位就不行了。用1.1.0本本没问题,谁能告诉我为什么??
对应的SDK版本的Servicepack(SP)文件又有对应烧录到SPI Flash中,在新的SDK中用对应的SP文件不要使用之前的SP文件