This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/TMS320C6747:具有多DSP自定义板配置的JTAG连接问题

Guru**** 2925550 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/590803/ccs-tms320c6747-jtag-connectivity-issue-with-multi-dsp-custom-board-configuration

部件号:TMS320C6747

工具/软件:Code Composer Studio

我们正在发现将JTAG调试与多芯片目标(自定义)配合使用的问题。  

我们的目标配置由8个DSP (C6747)组成,目标配置如下图所示。

测试连接实用程序报告成功。  

启用全部功能会导致连接故障,有时CCS会崩溃。 以下是JTAG报告的错误。

代码编辑器工作室版本:6.2 .0.0.005万

编译器7.4 ................................................................21.

DSP/BIOS:5.42 .2.10

JTAG:Blackhawk 510L

是否有人可以提供有关可能导致此连接问题的原因的提示?

注:仿真器的功能有限。

谢谢!

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,

    硬件设计的许多方面可能会影响同一扫描链中有多个设备的情形。 如果您具有间歇性功能,这一点尤其重要,这可能表示PCB布线上的交叉或反射过多。 在这种情况下,我强烈建议您查看以下参考的7.2 和7.3 部分:
    processors.wiki.ti.com/.../XDS_Target_Connection_Guide

    BH-510L支持TCLK缩放(并非所有510类调试程序都支持它),因此您可以尝试通过降低速度来提高对这些效果的敏感度。 为此,请在第一个屏幕截图中突出显示“Blackhawk USB510L Emulator_0”,并将参数“JTAG TCLK Frequency (MHz)”设置为“Fixed with specified value”,然后输入一个小于默认值10.368MHz的值。

    虽然提高了可靠性,但缺点是调试速度会变慢。

    希望这能有所帮助,
    拉斐尔
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    此时,JTAG仿真仍有问题,CCS在程序加载期间崩溃。

    程序似乎正在加载,并且所有突然崩溃。已附加CCS崩溃转储。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,

    请对延误表示歉意。

    "崩溃"的确切含义是什么? CCS是否完全消失或是否抛出错误消息?

    很遗憾,我无法通过我们的互联网连接访问Google Drive链接。 您是否介意尝试将文件附加到您的帖子中?

    如果CCS完全消失,有时根本原因通常是内存耗尽导致JVM严重崩溃-您可以通过查看以下POST上的详细信息来尝试使用CCS堆:
    e2e.ti.com/.../70.4171万

    过去发生这种情况的另一种情况是,在调试启动或代码加载期间,内存浏览器或反汇编视图打开。 在加载代码之前,您是否可以尝试关闭这些视图并查看问题是否消失?

    对此造成的不便,我深表歉意。
    拉斐尔
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    已附加错误日志和dmp文件。

     在日志中找不到任何内存不足错误。

    谢谢

    e2e.ti.com/.../error.zip

    e2e.ti.com/.../hs_5F00_err_5F00_pid1.2512万.log

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,

    感谢您发送这些文件。 我们的初步调查发现,不幸的是,在我们的最后,该崩溃还有点不确定,因为它在“bhemu6400_plus”中崩溃-这是属于JTAG调试探测器制造商(Blackhawk)的第三方库,我们没有该DLL的符号。

    它看起来不像典型的内存不足崩溃,但总有一个机会,它是内存压力的副作用。 可能是由于驱动程序错误或其它一些问题导致内存损坏。

    如果这种情况在您的端发生了多次,而您恰好有更多的转储文件,我们可以查看一下,以确认它们是否都在同一个位置崩溃。 如果是,则更可能是驱动程序错误,而不是内存问题。

    能否向我们提供调试服务器日志? (详情如下)这可能没有什么帮助,但至少我们可以缩小向驾驶员发出的更高级别呼叫的范围。

    processors.wiki.ti.com/.../Troubleshooting_CCSv6

    此致,
    拉斐尔
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    请找到zip格式的附件dmp文件。

    e2e.ti.com/.../dmp.zip

    无法按照建议建立调试会话以生成调试日志。

    它的失败一致。 每次尝试建立调试连接时崩溃。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,

    您能否建议使用TI推荐的JTAG探头来处理此案例?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    感谢您发送其它dmp文件。 所有这些都显示了非常相似的问题:崩溃是由设备驱动程序引起的。  

    关于建议的探头,由于您的系统的复杂性,我建议使用XDS560v2 USB (TMDSEMU560V2STM-U),或者如果您想执行远程测试,使用USB+以太网的XDS560v2 (TMDSEMU560V2STM-UE)。 如果您更喜欢Blackhawk产品,他们还提供XDS560v2 USB +以太网产品(此处)。  其优点是其输出电路更强大,与下面的XDS200相比,可以更好地处理此类长JTAG链。 它们也具有我们产品线中最高的性能,但由于您的系统具有非常长的JTAG链,因此您不能将TCLK速度提高太多。

    我的下一个建议是XDS200 (TMDSEMU200-U),成本更低。 它具有合理的性能,并可与C674x DSP配合使用。 还有Spectrum Digital提供的USB+以太网产品(此处)。

    为了帮助您做出决定,请查看所有调试探测器和每个不同JTAG调试探测器的基准测试。

    http://processors.wiki.ti.com/index.php/XDS_Performance_comparison 

    希望这能有所帮助,

    拉斐尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们购买了SD 560V2STM并进行了一些测试。 虽然没有崩溃,但我仍然面临负载故障问题。

    附加日志文件。

    e2e.ti.com/.../ToTiForSupport.zip

    e2e.ti.com/.../JtagChainTestConnectionLog.txt

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,

    感谢您发送测试连接结果;我看到测试连接成功,因此我不会再出现错误234。 我还看到您正在使用非常缓慢的TCLK速度来最大程度地减少任何数据完整性问题。

    因此,我要问:你现在看到的究竟是什么错误?

    由于数据完整性问题,可能仍会发生错误1265或其他错误,低TCLK (在您使用时)可将此问题降至最低。 其他的选择可能来自设计本身-不幸的是,在同一扫描链中使用如此多的设备是非常不常见的,因此我不能在这里自己测试。 在这种情况下,我发送的第一个链接肯定有助于查看此内容。

    此致,
    拉斐尔
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    大多数的石灰是其数据验证错误。

    附件是故障的屏幕截图。

    Thankse2e.ti.com/.../XDS560V2DebugFailures.zip