This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83TD510E-EVM:无法使用DP83TD510-EVM中的DP8.3822万和DP83TD510板建立以太网连接

Guru**** 2933630 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1094766/dp83td510e-evm-unable-to-establish-ethernet-connectivity-using-dp83822-and-dp83td510-boards-from-dp83td510-evm

部件号:DP83TD510E-EVM

您好,

我正在使用两个DP83TD510-EVM开发套件,但在系统的两台主机之间建立连接时遇到了问题。  

PC1 <-10/100以太网电缆-->DP8.3822万 <-- Samtec连接器--> DP83TD510 <--单对以太网--> DP83TD510 <-- Samtec连接器--> DP8.3822万 <--10/100以太网电缆--> PC2.

首先,我成功地在这两台PC之间建立了从PC1到PC2的直接以太网连接。 我通过分别将PC1和PC2的每台设备的静态IP地址设置为192.168 .1.1 和192.168 .1.2 来设置LAN。 我知道我能够在两台PC之间建立简单的连接,然后使用两个开发套件SPE和以太网电缆将设置修改为上述设置。  

现在,正确设置后,我看不到任何以太网正常工作的指示。 两块DP8.3822万板上的以太网活动LED指示灯均未亮起,表示无连接。 我期待评估板的设置能够使它基本上是即插即用的。 以下是我在设置基础知识时参考的用户指南:

https://www.ti.com/lit/ug/snlu271a/snlu271a.pdf?ts=1650304173326&ref_url=https%253A%252F%252Fwww.ti.com%252Ftool%252FDP83TD510E-EVM

我已将主板设置为使用DP83TD510上J12的电源。 电源通过Samtec连接器传递至DP8.3822万。 单对以太网从一个DP83TD510连接到另一个DP83TD510。 有了这些信息,我认为我最好地总结了我的情况。  

安装到底有什么问题,或者我是否缺少了某些东西? 我是否需要调整设备内部的几个寄存器? 如果需要,我可以访问MDIO软件。

感谢您的帮助!

此致,

Joseph Blank

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Joseph:

    感谢您与我们联系。

    根据我的理解,DP8.3822万甚至无法与PC连接。 我对吗?

    在这种情况下,我建议我们首先要做的是确保正确地向PHY供电。

    请检查以下内容吗?

    1. 供给J12的电压是多少?
    2. LD2,LD3,LD4是否发光?
    3. 跳线J14[2],15[2],16[2]上的电压是多少?
    4. 跳线J26[2],J27[2]上的电压是多少?
    5. 检查D11或D15指示灯是否亮起。

    --
    此致,
    Gokul。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Joseph:

    能否告诉我问题是否已解决? 如果没有,请回答上述问题吗?