Hi,TI
ZB_ZARC_Interest-Zigbee_OTA_Upgrade_Cluster_Specification中明确表示the version value should
be higher than the current image version on the client to indicate an upgrade,我用OtaServer进行OTA升级
的时候也验证了这一事实,可以正常的进行OTA升级,但是在用ZigBee Gateway Subsystem配合Gateway application
进行OTA升级的时候发现第一次按“O”是可以进行OTA升级的,但是在升级后,OTA Client重新入网后,会自动,反复循环的
一直进行OTA操作。附件中有用Ubiqua抓到的HCU工程OTA结尾处和再次进行OTA升级的包,the version value等于the current image
version,依旧会进行OTA,也验证过,小于的情况下也会进行OTA。
请问这个问题是ZigBee Gateway Subsystem中OTA server的问题还是Gateway Application的问题?该如何解决,已经困扰了我好几个月了,
谢谢!