This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TSB43AB23:FILTER0/1 &放大器;电容器连接

Guru**** 3001220 points

Other Parts Discussed in Thread: TSB43AB23

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/857605/tsb43ab23-filter0-1-capacitor-connection

器件型号:TSB43AB23

尊敬的先生。

我的客户正在考虑将 TSB43AB23应用于他们的成像系统。

数据表定义了这些引脚需要0.1uF +/- 10%的电容器。

此产品没有技术信息、例如 EVM。

他们询问如何连接 FILTER0/1和0.1uF 电容器。

在 FILTER0和 filter1之间放置0.1uF 电容器?

请针对他们的问题提供您的建议。

此致、

H. Sakai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Sakai-San

    请在 FILTER0和滤波器1之间放置0.1uF 电容器。

    谢谢
    David