This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/CC1310:无法使用0以外的 FLASH_base 地址编译无线 MBUS 堆栈(TI RTOS CCS 工程)

Guru**** 2933740 points

Other Parts Discussed in Thread: CC1310

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/837911/ccs-cc1310-unable-to-compile-the-wireless-mbus-stack-ti-rtos-ccs-project-with-flash_base-address-other-than-zero

器件型号:CC1310

工具/软件:Code Composer Studio

我正在尝试在  CC1310_LAUNCHXL_TIRTOS.cmd 中将 FLASH_base 设置为0x3000

编译失败、出现以下错误。

有人可以帮助我解决这个问题吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我将其发送给了一名相关的工程师。 我们会尽快回复您。 请多多包涵。

    谢谢、

    PM

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我认为通过 此论坛主题阅读 将会有所帮助。

    谢谢、此致、

    乔治