This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430FR6043:通过 eZ-FET 为 MSP430FR6043供电

Guru**** 3020190 points

Other Parts Discussed in Thread: MSP-EXP430FR4133, MSP430FR6043

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/847723/msp430fr6043-powering-msp430fr6043-from-ez-fet

器件型号:MSP430FR6043
主题中讨论的其他器件:MSP-EXP430FR4133、

请原谅新的问题。

我尝试使用 MSP-EXP430FR4133 Launchpad 的 eZ-FET 为 MSP430FR6043 IC 供电。 我已移除所有跳线并将所有 AVCC、DVCC、PVCC 引脚连接至3V3、并将所有 DVSS、PVSS AVSS 引脚连接至 GND、如图所示。 还连接了 RST 和 TST 引脚对 MSP430FR6043进行调试/编程。 这是否会为 IC 加电并使其闪烁? 请帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、soorej、

    使用 EXP430FR4133上的 eZ-FET 将程序下载到 MSP430FR6043芯片是没问题的(仅连接3V3 GND RST TST)、电缆是正确的、但您需要检查 FR6043芯片的引脚(包括电源、GND、 或确保芯片工作连接所需的其他引脚)。
    您可以参阅 EVM-FR6043板中的原理图和数据表中的引脚说明。

    http://www.ti.com/tool/EVM430-FR6043

    http://www.ti.com/lit/ds/symlink/msp430fr6043.pdf

    此致

    Johnson

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Johnson、

    感谢你的答复。 它真的很有帮助。

    它在连接所有 VCC 和 VSS 引脚时正常工作。 但是、我是否需要为所有 Vcc 引脚供电、即使没有使用 MCU 提供的所有功能/外设也是如此? 上表中是否有方法知道由 VCC 引脚提供的引脚组/外设。 此外、我感到困惑的是、VSS 引脚比 VCC 更多(不成对)。


    此致、
    Soorej

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Scooorej,

    对于第一个问题: 即使 MCU 提供的所有功能/外设未被使用,我是否需要为所有 Vcc 引脚供电?

    芯片的一些内部资源由单独的引脚供电、有些由公共引脚供电、我们不提供 VCC 引脚分布的详细信息。 因此、 为了确保所有功能正常、使用时需要连接所有 VCC 和 VSS 引脚。

    第二个问题 :我感到困惑的是,VSS 引脚多于 VCC (不成对)。

    芯片上的 VCC 和 VSS 引脚之间没有一对一的对应关系。 这些引脚的数量和位置 受多种因素的影响、例如:便于内部布局、辐射、电磁干扰和高电流保护。

    此致

    Johnson

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的快速详细解释。 很感谢!!