我是使用 CC1352P , ZNP架構 , 我想實現 void zclSampleCIE_WriteIAS_CIE_Address(afAddrType_t *dstAddr) ,Write to the IAS_CIE_Addr attribute on the Zone server

你好 , 我是使用 CC1352P , ZNP架構 , 我想在host實現 void zclSampleCIE_WriteIAS_CIE_Address(afAddrType_t *dstAddr) ,

Write to the IAS_CIE_Addr attribute on the Zone server , 發現太多 function , 我沒辦法用 ,

#define zcl_SendWrite(a,b,c,d,e,f,g) (zcl_SendWriteRequest( (a), (b), (c), (d), ZCL_CMD_WRITE, (e), (f), (g) ))

這個也看不到 , 不知如何實現 

  • 將寫入屬性請求發送到檢測器 , 以寫入CIE IEEE地址屬性。   

請問有何sample  或 文件可參考 , 讓我 host 可以下這個 cmd ?  謝謝

4 个回复