This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS90UB964-Q1:连接4组 DS90UB913A 摄像头、设置

Guru**** 3006200 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/880671/ds90ub964-q1-connect-4-sets-ds90ub913a-camera-setting

器件型号:DS90UB964-Q1

你(们)好,先生

我们将4组 DS90UB913A 摄像头连接到 DS90UB964、但无法获取任何图像。 请查看随附 PDF 中的详细信息。 请帮助提供建议。

Jae2e.ti.com/.../sony019_5F00_autosys_2C6E668A31584A54_.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ja、

    根据您的描述、OV 的摄像头模块可以正常工作、但 IX19的摄像头无法在您的系统中运行、对吧?

    如果是、请检查:

    1.对于 UB933/UB964、我们的 SerDes 仅提供一条链路、将视频信号从传感器/ISP 传输到处理器、处理器将视频输出发送到显示面板、因此请检查 OV 的摄像头和 IX19的摄像头是否都与处理器的视频输入请求相匹配?

    2.对于 UB933-UB964、UB964需要具有正确的视频格式设置、例如 RAW10或 RAW12、数据类型(raw12或 YUV422?)、Vsync。 和 HSYNC。 极性等、您需要将其设置为正确、请检查第22页中的参考代码(http://www.ti.com/lit/ug/snlu177/snlu177.pdf)

    3.正确注册后 设置、您可以检查寄存器。 UB964的0x4c/0x4d/0x4e 和0x73/74/75/76 (多次读取 )、是否报告了任何错误或在 UB964的 CSI2端口内正确解码了视频格式? 如果链路发生错误、则表示链路存在问题(抖动裕度问题或传感器/ISP 输出格式与 UB964的寄存器不匹配)。 设置(0x6x ~0x7x、例如第22页)。

    检查 ub964的寄存 器没有问题、但面板仍然没有输出后、可能是 ISP 设置和处理器的不匹配问题。

    此致、

    Steven

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Steven、

    由于 Sony 传感器使用913A、因此我们无法在964中激活4个摄像头模块。 由于您没有提到913A、请您提供一份手动建议、说明我们如何逐步更改913A 设置。

    谢谢

    Ja

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ja:

    对于 UB913a、它没有特殊的设置请求。 但对于 UB964、它应该知道使用了 UB913a 的哪些并行引脚? 然后、您可以配置 UB964的寄存器。 相应地为0x7c、以将视频信号映射到 CSI2端口。 此外、一些摄像头可能被设计成由 UB913a 的 GPO 引脚控制、在这些情况下、您应该需要如何设计摄像头、然后您可以相应地配置 UB913a 的 GPIO 寄存器。

    此致、

    Steven

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Steven、

    如前所述、我们设置了一个与摄像头相关的 TI964寄存器、并向 ECU 系统显示正确的图像。

    在我们设置4个通道摄像头的寄存器后、仍然无法正常工作。

    然后、我们返回检查一个摄像头(TI913A)的寄存器、如下所示:

    0x4D~0x4E 寄存器似乎异常。

    您能帮助我们审查和解决此问题吗?

    Ja

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我可以就此获得您的反馈吗?

    Ja

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ja、

    寄存器中的寄存器、reg 0x4C 设置为0x0F、这意味着您正在读取通道0寄存器、寄存器0x4D/0x4E 指示链路错误、但寄存器0x55/56没有位错误。 如果您两次读取它、我会与您进行仔细检查、因为这些寄存器会锁存可能会出错的启动状态。

    对于寄存器 0x73/0x74、 它是  0x03c0、这意味着线数为960。 寄存器 0x75/76为0x0a00、表示线长为1280。 因此、在您的情况下、ub964可以以1280x960的分辨率接收正确的视频。

    此致、

    Steven

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Steven、

    您能否举手查看随附的文件并向我们提供您的建议?

    Ja

    e2e.ti.com/.../_2D8A9A5B_frame-sync.docx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Steven、

    请举手并给我们您的评论吗?

    Ja

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、先生、

    随附的显示了我们的最新信息、请帮助我们进行审查并向我们提供您的建议。

    Ja。

    e2e.ti.com/.../2376.TI964-_5F00_-ISX019-issue.docx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请参阅 https://e2e.ti.com/support/interface/f/138/t/778547 和 https://e2e.ti.com/support/interface/f/138/t/804906、可能此问题没有解决方案。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ja、

    我在上次答复中给出了您的示例、即 我们的964evm 用户指南第22页中的示例。 您可以参考脚本设置。

    在您的情况下、转发是同步的。 请确保已发布的摄像头模块也可以支持同步。 模式、在这里、摄像头模块似乎不支持同步。 模式(您需要检查寄存器 0x21)。

    如前所述、如果只使用一个摄像头、它会自动同步、因此1个 Sony 摄像头应该能正常工作。 但对于4个通道、如果 Sonys 摄像头不设计为同步。 模式(取决于您的摄像机供应商)、则 ub964无法很好地接受它、并且缓冲区将溢出。

    此外、如前所述、当您读取寄存器时、应在 reg 中选择端口/通道。 0x4c、但在设置 reg 时、听起来总是会出错。 U64寄存器之前为0x4c。

    Steven