This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] THS4271:分配放大器10MHz,带Dliyannis结构滤波器

Guru**** 2933120 points

Other Parts Discussed in Thread: LMH6723, THS4271, LMH6609

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1087048/ths4271-distribution-amplifier-10mhz-with-dliyannis-structure-filter

部件号:THS4271
主题中讨论的其他部件:LMH6723,, LMH6609.

尊敬的先生:

我设计了一个10 MHz的分配放大器,在输入端带有带通滤波器。 我使用THS4271放大器来构建滤波器,并使用LMH6723放大器来构建输出级。 我用 Agilent 3.325万A发电机测试了电路,设置如下:

  • 振幅:3Vpp
  • 偏移:0V
  • 频率
  • 10MHz
  • 形状:正弦

THS4271芯片变得非常热。 将手指放在芯片上(降低温度)会有一段时间的改善。 此外,输出级上的放大器也会引入失真,尽管它们的工作增益为1。 滤波器电路直接取自德州仪器(TI)的书籍:

我还发送PCB的照片和光绘文件。 问题是否是设计错误的主板?  我还附上了一张信号失真的示波器照片。  我要求帮助,因为我不知道问题是什么。

e2e.ti.com/.../gerbers.zipe2e.ti.com/.../4670.Schematic.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您正在驱动这些下一级的输入C,尝试将 R39更改为20欧姆,您也可以探测R27以检查电源电流消耗。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    因此,我在TINA中运行此程序时,通常会添加或不添加8pF作为负载-如果这是问题,将会出现尖锐的噪音峰值-我看不到任何变化?  

    查看模型(大约2011年)-这是非常理想的输出阶段,因此可能无法准确模拟,  

    THS4271确实会消耗大量静态电流-约28mA,因此静态功率几乎为300mW -可能会运行得有点热

    我寻找了一个更好的替代运算放大器,您可能会考虑在这里模拟LMH6609 -实际上,运算放大器都没有提供一个非常好的滤波器形状,这些RC值可能需要一些改进。  

    FilterPro提供了这一功能,对于1pF的盖子来说有点不好,但这里我将22pF的盖子全部放大22,然后将R除以22,反应形状不是很好-可能是因为运算放大器模型上的输入寄生C。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    看起来稳定:

    e2e.ti.com/.../woj_5F00_ths4271.TSC

    e2e.ti.com/.../woj_5F00_ths4271_5F00_1.TSC

    但我担心的是R39。 它可能会干扰C38。 隔离电阻器R39不应为零。 阅读数据表的"驱动电容负载"一节。 C38不应为100nF。 将其变小或添加附加隔离电阻器。

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我的SIM中可能缺少连接? Kai看起来很棒,这是他的文件,没有LMH6609漏掉。右侧的曲线较高,是LMH6609  

    添加顶盖载荷看起来并不坏,但THS4271型号看起来也很简单

    将LMH6609降低到这个位置,现在显示较低的相位余量,27度。 是的,我认为尝试R39的20欧姆可能会很有用。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢您的建议。 明天我将更换电阻器R39。 我忘了提到SJ9和SJ6跳线没有短路。 SJ9和SJ6跳线后面的所有组件均未焊接。 安装滤波器电路和所有LMH6723放大器及其部件。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Wojciech:

    您可以测量THS4271输出处的信号是否仍然正常,以及仅LMH6723输出处的信号是否损坏。 使用此类示波器探头以避免产生讨厌的共振:

    非常重要的是,切勿将探头直接放在OPAMP的引脚上。 始终插入一个隔离电阻器或50...100R或左右,并将其直接焊接到要测量的OPAMP的引脚上。 在探测OPAMP的输出或输入时,这一点尤其重要。

    这使我要谈下一点。 我在IC7和IC8的输出端看不到任何隔离电阻器或终端电阻器。 您希望使用这两个运算放大器驱动什么负载?

    另一个tipp是为了避免在信号链中使用高频电压随动件(增益= 1),特别是在输出或可能需要驱动困难负载的电路中。 一些HF运算放大器根本不喜欢,而且众所周知,它们不会稳定。 最好使用2增益运行它们,并在其输入端安装2:1分压器。

    另一个tipp是使用电源电压去耦进行播放。 2µ2采用1 μ V/10V/X7R/0603陶瓷高电容,可以增加去耦电容。 但不要并行连接不均匀的去耦合盖,因为这可能会导致产生令人讨厌的共振,从而破坏电源电压释放的性能。 每个引脚上的单个2µ2 Ω 盖(而不是单个100nF盖)应该足够。

    您可以在2R到20R之间改变滤波器电阻和/或添加铁氧体磁珠。 我更喜欢"FBMH1608HM601"。

    最后,最重要的tipp是使用一个坚实的地面平面,如果你还没有使用它的话

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢您的提示。 我焊接了一个10欧姆电阻器,而不是R39。 不幸的是,我看不到有多大改进。 我拍了一些照片:

    这是RF_In上的输入信号:

    Input

    这是R39电阻上的滤波器输出。

    这是超出RF_DRIVE_A (超出IC7)

    这是IC4的结果

    当我将手指放在过滤器上(THS4271)时,从IC4中取出:

    这使我要谈下一点。 我在IC7和IC8的输出端看不到任何隔离电阻器或终端电阻器。 您希望使用这两个运算放大器驱动什么负载?

    IC7将放大器从IC1驱动至IC5,IC8将放大器从IC9驱动至IC13。

    我将尝试将LMH6723的放大率更改为2,并将SJ1上的焊接隔离电阻器更改为2

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Wojciech:

    似乎有些切换噪音叠加在信号上? 电源电压是否稳定,清洁且无噪音? 您是否使用切换台(DC/DC转换器)来生成电源电压? 您能否测量电源电压并显示示波器图?

    现在我知道您正在设计分布放大器了吗? 那么, 您的分配放大器可能会受到从IC7输出到IC1到IC5输入的铜迹线寄生的影响。 如果长度较长,则可能会导致这些线路特征阻抗端接不当造成的影响。

    您可以尝试许多可能的补救方法。 在任何情况下,我都要在LMH6723的每个+输入处直接安装100R系列电阻。 这种电阻有助于抑制线路的谐振和LMH6723的输入。 有时,HF OPAMP的输入级会振荡,而在该OPAMP的输出端却不会被察觉。

    然后,IC6至IC8的输出端必须至少有一个50...100R电阻。 有时,在从"主"运算放大器到"从"运算放大器的每条线路中安装这样的电阻会有所帮助。 此电阻必须直接安装在IC7的输出端。 IC8至IC13也是如此。

    在任何情况下,从主运算放大器到从运算放大器的线路都应尽可能短。

    如果这不起作用,您可能需要考虑使用微带技术与正确的线路端接相结合。

    跳线可以帮助确定此处是否存在许多未端接的主从连接问题。 从主控制器上断开尽可能多的运算放大器,并查看间隔是否发生变化。 如果将跳线安装在主OPAMP输出附近,则会更好。 如果不是这种情况,您可能需要借助主OPAMP附近的锋利刀来切割线。

    Kai