This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC430F5137:与移动电话通信

Guru**** 2914580 points

Other Parts Discussed in Thread: CC430F5137, CC1350, CC2640, CC2540

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/sub-1-ghz-group/sub-1-ghz/f/sub-1-ghz-forum/600943/cc430f5137-communicating-with-mobile-phone

部件号:CC430F5137
主题中讨论的其他部件: CC1350CC2640CC2540

您好,

我想从我的gsm手机上基于cc430f5137的硬件获取数据。 我的硬件在900MHz频带下运行。

我应该能够在手机上的某些Android应用程序上显示信息。

这是否可行? 有什么建议?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    要与手机通信并在应用程序中显示结果,您通常需要BLE。

    然后,您通常必须将BLE设备(如CC2540/CC2640)2640)添加到系统或将CC430替换为CC1350。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    CC430自身是否可以在900MHz频段通信?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    不是我知道的。 据我所知,手机使用的频率和调制与CC430不同。 电话还可以通过编程与具有给定ID的塔进行通信,而不是与随机设备进行通信。