E2E™ 设计支持
搜索
用户
站点
搜索
用户
E2E™ 中文设计支持 >
论坛
放大器
API 解答
音频
时钟和计时
数据转换器
DLP® 产品
接口
隔离
逻辑
微控制器
电机驱动器
处理器
电源管理
射频与微波
传感器
站点支持
开关与多路复用器
工具
无线连接
参考译文
存档组
存档论坛
技术文章
模拟
汽车
DLP® 技术
嵌入式处理
工业
电源管理
TI 培训
快速入门
English
更多
取消
搜索提示
找到 452 个结果
查看 问题
帖子
排序依据
相关性
按时间顺序由远及近
按时间顺序由近及远
IWR6843AOPEVM: uart传输数据有什么不同呢
xie dong
Part Number: IWR6843AOPEVM Other Parts Discussed in Thread: IWR6843AOP , MMWAVEICBOOST 通过uart串口抓取数据如下 在iwr6843aop开发板上抓取数据 13 12 08 92 1E DF 0F 01 92 D2 82 D2 09 02 2D 43 12 63 97 4A 03 0F 43 1A 03 2B A0 4E 5A 1A 41 EE 0A 03 4B E2 4E 90 92 02 在 iwr6843aop和MMWAVEICBOOST开发板连接…
1 个月前
传感器
传感器论坛
TPS65994AD: 先插显示器,再插入主板电源,不开机
? ?
TI 认为已经解决
Part Number: TPS65994AD 我们在intel tiger lake-U平台项目上碰到一个问题: 主板不插RTC纽扣电池,先插philips (4K 27英寸 inspiron i5 3511,还有philips 27E1N59)显示器,再插主板电源,无法开机,是因为PD的pin F2(I2C2S_IRQ#)把CPU端的PMCALERT#信号拉低了导致不开机。 主板不插RTC纽扣电池,先插主板电源,再插显示器,可以开机 如果主板插了RTC纽扣电池,即使先接显示器再插主板电源也可以开机…
1 个月前
电源管理
电源管理论坛
RE: CC2640R2F: 蓝牙设备做从端和手机进行连接,手机一直发送LL_FEATURE_REQ请求(链路层的一个控制PDU),但是模块没有应答LL_FEATURE_REP
Galaxy Yue
1.定制板的话做一个硬件审核 https://www.ti.com.cn/tool/cn/SIMPLELINK-2-4GHZ-DESIGN-REVIEWS?keyMatch=%E7%A1%AC%E4%BB%B6%E5%AE%A1%E6%A0%B8 2.现象:当低功耗蓝牙外围设备收到无效连接 PDU(无效连接间隔或监控超时参数),设备尝试连接。 然而,连接由于接收到无效参数而失败。 连接失败状态由蓝牙低电平指示能量堆栈到应用(bleGAPConnNotAcceptable)。The “Simple…
3 个月前
Bluetooth
蓝牙论坛
MSPM0G3507: MSPM0G3507 BSL 問題
Lawrence He
TI 认为已经解决
Part Number: MSPM0G3507 Other Parts Discussed in Thread: UNIFLASH , , Hi, Support Team Factory_reset.pdf 我的環境是 CCS Version: 12.5.0 , uniflash ,開發版 LP-MSPM0G3507 SDK= mspm0_sdk_1_20_01_06 我有一個 bsl 問題 我參照 Factory_reset.pdf 做 Uart bsl 的時候 , 使用 MSPM0_BSL_GUI.e…
4 个月前
其他微控制器
其他微控制器论坛
RE: BQ25792: 充电芯片烧毁
Star Xu
您好,请参考下面内容确认电路,layout请参考数据手册和评估版的用户手册推荐的layout 4162.BQ25790_BQ25792_BQ25672_V1p0_Schematic Checklist.pdf
3 个月前
电源管理
电源管理论坛
RE: BQ25792: 原理图check
Star Xu
您好 1,VAC2,VAC1请参考数据手册的表 7-1. Pin Functions 2, BQ25792EVM 用户手册 BOM 显示了 EVM 上 FET 的型号。建议使用与这些规格相似的 FET。由于 FET 仅用作开关,因此需要关注的名称规格是 RDSon 和 VDSmax。 6038.BQ25790_BQ25792_BQ25672_V1p0_Schematic Checklist (1).pdf 3,4请参考下面schematic checklist 5, R13 0.01ohm建议使用
3 个月前
电源管理
电源管理论坛
Answered
RE: ADS54J66: ADS54J66
dylan Ding
已解决
您好,抱歉,我可能没描述清楚,是差分输入阻抗0.5kΩ,如下图。 2:参考的评估板ADC前端电路是这个(如下图),这个电路中哪部分是起到了阻抗匹配的作用,可以详细解释下吗! 3:(附件是具体的TI评估板原理图文件(www.ti.com.cn/.../sbac155),及我的前端电路ADS仿真文件) ADS54J66_ADS58J63_ADS58J66-SCH_A.pdf ADS54J66_wrk.zip
3 个月前
数据转换器
数据转换器论坛
RE: BQ25792: 1、芯片输出发热严重、输出电压16.4V。电流只能到100A左右。无法进行快充 。2、电流增加到300mA左右电压跌落。且持续发热后会导致芯片REGN脚与GND短路。
Star Xu
您好,请参考下面的checklist确认电路。 BQ25790_BQ25792_BQ25672_V1p0_Schematic Checklist (1).pdf
4 个月前
电源管理
电源管理论坛
RE: [参考译文] CC1310:如何将 CC1310 GPIO 控制逻辑设置为关闭
admin
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。 您好、 HG 取消 LDO 测试,GPIO DIO_1 DIO_2控制 SKY66115 使用 SmartRF Studio 7测试 RX RSSI。 15:17:07.366 | 1f | 43520 | 34 93 b1 bc 60 ed 55 db 8d 66 27 79 16 b1 78 a7 18 b6 8f 98 fb 20 44 0e 6e a5 5e 88 26…
6 个月前
低于 1GHz(参考译文帖)
低于 1GHz(参考译文帖)(Read Only)
Answered
RE: TMS570LS3137: TMS570LS3137DZWTQQ1 功耗情况
Gary Lu
已解决
TMS5703137DZWTQQ1.pdf 44页
3 个月前
其他微控制器
其他微控制器论坛
>
未找到您搜索的内容?发布一个新问题吧。
发布新问题