E2E™ 设计支持
搜索
用户
站点
搜索
用户
E2E™ 中文设计支持 >
论坛
放大器
API 解答
音频
时钟和计时
数据转换器
DLP® 产品
接口
隔离
逻辑
微控制器
电机驱动器
处理器
电源管理
射频与微波
传感器
站点支持
开关与多路复用器
工具
无线连接
参考译文
存档组
存档论坛
技术文章
模拟
汽车
DLP® 技术
嵌入式处理
工业
电源管理
TI 培训
快速入门
English
更多
取消
搜索提示
找到 755 个结果
查看 问题
帖子
排序依据
相关性
按时间顺序由远及近
按时间顺序由近及远
TAS2563: TAS2563 原理图检查
caiqin liu
TI 认为已经解决
Part Number: TAS2563 你好: 附件为我们最新原理图,请帮检查,谢谢! 2GA010_V1.01_DL(240103) - TAS2563.pdf
1 个月前
音频
音频论坛
TPS25830A-Q1: 线损功能请教
Jon WANG
TI 认为已经解决
Part Number: TPS25830A-Q1 Dears, 您好! TPS25830A 有线损功能,客户没有从电感输出取电,是从如下标示处取电,芯片补偿线损的功能还有吗?之前客户的终端客户(应该是dell)说是有和 TI 原厂工程师确认过是可以的,但是现在板子回来测试貌似没有补偿到线损,电压只有4V 出头,压降比较大,请帮忙看下是哪里出问题了。谢谢! repcb00756 rev-a 20240106.pdf
1 个月前
电源管理
电源管理论坛
TPS65994AD: 先插显示器,再插入主板电源,不开机
? ?
TI 认为已经解决
Part Number: TPS65994AD 我们在intel tiger lake-U平台项目上碰到一个问题: 主板不插RTC纽扣电池,先插philips (4K 27英寸 inspiron i5 3511,还有philips 27E1N59)显示器,再插主板电源,无法开机,是因为PD的pin F2(I2C2S_IRQ#)把CPU端的PMCALERT#信号拉低了导致不开机。 主板不插RTC纽扣电池,先插主板电源,再插显示器,可以开机 如果主板插了RTC纽扣电池,即使先接显示器再插主板电源也可以开机…
1 个月前
电源管理
电源管理论坛
IWR6843AOPEVM: uart传输数据有什么不同呢
xie dong
Part Number: IWR6843AOPEVM Other Parts Discussed in Thread: IWR6843AOP , MMWAVEICBOOST 通过uart串口抓取数据如下 在iwr6843aop开发板上抓取数据 13 12 08 92 1E DF 0F 01 92 D2 82 D2 09 02 2D 43 12 63 97 4A 03 0F 43 1A 03 2B A0 4E 5A 1A 41 EE 0A 03 4B E2 4E 90 92 02 在 iwr6843aop和MMWAVEICBOOST开发板连接…
1 个月前
传感器
传感器论坛
DS160PR810: 请帮忙审核原理图
xiaojun lu
TI 认为已经解决
Part Number: DS160PR810 我们选用了DS160PR810,希望你们能够协助审核一下原理图,谢谢 SCH.pdf
1 个月前
接口
接口论坛
RE: CC2640R2F: 蓝牙设备做从端和手机进行连接,手机一直发送LL_FEATURE_REQ请求(链路层的一个控制PDU),但是模块没有应答LL_FEATURE_REP
Galaxy Yue
1.定制板的话做一个硬件审核 https://www.ti.com.cn/tool/cn/SIMPLELINK-2-4GHZ-DESIGN-REVIEWS?keyMatch=%E7%A1%AC%E4%BB%B6%E5%AE%A1%E6%A0%B8 2.现象:当低功耗蓝牙外围设备收到无效连接 PDU(无效连接间隔或监控超时参数),设备尝试连接。 然而,连接由于接收到无效参数而失败。 连接失败状态由蓝牙低电平指示能量堆栈到应用(bleGAPConnNotAcceptable)。The “Simple…
3 个月前
Bluetooth
蓝牙论坛
RE: OPA2828: 设计抗混叠滤波器的疑惑
mingLiang
Cherry Zhou 说: 请问该资料您是从何处获取的?是否方便提供下链接? https://e2echina.ti.com/support/archived-forums/f/other-analog-forum/182072/faq?keyMatch=%E5%BE%B7%E5%B7%9E%E4%BB%AA%E5%99%A8%E9%AB%98%E6%80%A7%E8%83%BD%E6%A8%A1%E6%8B%9F%E5%99%A8%E4%BB%B6 这个网址是可以找到的, 那谢谢您啊!
5 个月前
放大器
放大器论坛
RE: BQ25792: 充电芯片烧毁
Star Xu
您好,请参考下面内容确认电路,layout请参考数据手册和评估版的用户手册推荐的layout 4162.BQ25790_BQ25792_BQ25672_V1p0_Schematic Checklist.pdf
3 个月前
电源管理
电源管理论坛
RE: BQ25792: 原理图check
Star Xu
您好 1,VAC2,VAC1请参考数据手册的表 7-1. Pin Functions 2, BQ25792EVM 用户手册 BOM 显示了 EVM 上 FET 的型号。建议使用与这些规格相似的 FET。由于 FET 仅用作开关,因此需要关注的名称规格是 RDSon 和 VDSmax。 6038.BQ25790_BQ25792_BQ25672_V1p0_Schematic Checklist (1).pdf 3,4请参考下面schematic checklist 5, R13 0.01ohm建议使用
3 个月前
电源管理
电源管理论坛
MSPM0G3507: MSPM0G3507 BSL 問題
Lawrence He
TI 认为已经解决
Part Number: MSPM0G3507 Other Parts Discussed in Thread: UNIFLASH , , Hi, Support Team Factory_reset.pdf 我的環境是 CCS Version: 12.5.0 , uniflash ,開發版 LP-MSPM0G3507 SDK= mspm0_sdk_1_20_01_06 我有一個 bsl 問題 我參照 Factory_reset.pdf 做 Uart bsl 的時候 , 使用 MSPM0_BSL_GUI.e…
4 个月前
其他微控制器
其他微控制器论坛
>
未找到您搜索的内容?发布一个新问题吧。
发布新问题