Other Parts Discussed in Thread: ADS1115 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。 https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1571782/ads1115-single-ended-input 器件型号: ADS1115 工具/软件: 您好、
使用 ADS1115…
Part Number: ADC3683EVM The output of this board is a specific interface, and my FPGA does not have a corresponding interface, so I drew a PCB board to lead the corresponding signal to the PIN, but the output signal does not seem to be related to the input…
Part Number: TPS2597 TPS259472ARPW手册中介绍:通过测量ILM管腿的电压可以换算成ADC进行采样的电流值,请问该PIN的电压摆幅为多少
配置情况如下:
PARAMETER
VALUE
Input supply voltage (VIN)
12 V
Undervoltage threshold (VIN(UV))
10.8 V
Overvoltage threshold (VIN(OV))
13.8 V
…
Other Parts Discussed in Thread: DRV8353RS-EVM , TMS320F28027 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。 https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1515660/drv8353rs-evm-voltage-divider-impedance…
1、如下截图 input-referred noise定义:Resolution or internal noise of the ADC (plus programmable gain amplifier [PGA] noise for integrated devices) specified as a noise voltage source applied to the ADC’s input pins (before gain). 即ADC的分辨率或内部噪声(加上集成设备的可编程增益放大器…
Other Parts Discussed in Thread: MSP430FR6047 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。 https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/1392108/msp430fr6047…
Other Parts Discussed in Thread: TIC12400 , TIC12400-Q1 , TIC10024-Q1 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。 https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1431302/tic12400-q1-abnormal-at-adc-input-mode 器件型号: TIC12400…