E2E™ 设计支持
搜索
用户
站点
搜索
用户
E2E™ 中文设计支持 >
论坛
放大器
API 解答
音频
时钟和计时
数据转换器
DLP® 产品
接口
隔离
逻辑
微控制器
电机驱动器
处理器
电源管理
射频与微波
传感器
站点支持
开关与多路复用器
工具
无线连接
参考译文
存档组
存档论坛
技术文章
模拟
汽车
DLP® 技术
嵌入式处理
工业
电源管理
TI 培训
快速入门
English
更多
取消
搜索提示
找到 19 个结果
查看 问题
帖子
排序依据
相关性
按时间顺序由远及近
按时间顺序由近及远
Answered
RE: [参考译文] ADS8515:偏移硬件校准
admin
已解决
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。 您好、TTD: ADS8515数据表中的图25执行与 ADS7805数据表中的图6一样的增益调节功能。 主要区别在于、ADS8515不再需要外部电阻器(200欧姆和33.2k 欧姆)、而后者就是失调电压修整的由来。 如果您希望保持相同的 ADS7805电路、请将
ADS8505
看作备选器件。
1 年多前
数据转换器(参考译文帖)
数据转换器(参考译文帖)(Read Only)
Answered
RE: [参考译文] ADS8504:有关外部电容器 ESR 的问题
admin
已解决
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。 您好 Darren、 是的、ADS8504基于与
ADS8505
相同的过程、只有接口发生了变化。 理想情况下、ADS85xx 器件 CAP 引脚上的 ESR 应保持在3欧姆以下。 ADS7804和该系列的其余产品均采用不同的工艺构建。 ADS78xx 器 件于20世纪90年代初/中期从原 Burr-Brown 公司获得、而在高质量陶瓷电容器被广泛使用之前、这就是该系列器件提到钽电容器而不是当时普遍使用的铝电解电容器的原因…
1 年多前
数据转换器(参考译文帖)
数据转换器(参考译文帖)(Read Only)
Answered
RE: [参考译文] ADS8508:为 CAP、REF、VANA 选择电容器
admin
已解决
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。 您好 Darren、 在数据表中建议使用钽电容器的原因是、当最初发布
ADS8505
时、2.2uF 陶瓷电容器在小型封装中不能广泛使用。 由于钽电容器很常见、因此稳压器电路通常通过内部补偿来与一系列 ESR 配合使用、因此可以使用许多钽电容器类型。 在本例中、我的建议是保守的、因为我不确定 CAP 引脚是否会在 ESR 为0欧姆时保持稳定。 您发现的旧帖子确认了该特定 ADC…
1 年多前
数据转换器(参考译文帖)
数据转换器(参考译文帖)(Read Only)
Answered
RE: [参考译文] ADS8505:ADS8505IDB 的直接替代产品
admin
已解决
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。 Mark、您好!
ADS8505
IB (DB)和
ADS8505
I (DB)之间的差异在于性能、请参阅
ADS8505
数据表第2页至第4页的电气特性表。 我认为您谈论的"最佳"是功能和性能。 支持+/-10V 双极输入的新一代 SAR ADC 是 ADS8681系列、ADS8681支持9个双极或单极输入范围、包括采用+5V 单电源的+/-10V。 此外、ADS8681还具有集成的模拟前端…
5 年多前
数据转换器(参考译文帖)
数据转换器(参考译文帖)(Read Only)
Answered
RE: [参考译文] ADS8505:ADS8505IDB 与放大器之间的差异;ADS8505IBDB SSOP - 28封装
admin
已解决
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。 您好、Tushar、 这两个器 件具有不同的性能、请参阅下面的简单表格、请在
ADS8505
数据表中查看更详细的电气特性规格差异。 此致、谢谢 戴尔
5 年多前
数据转换器(参考译文帖)
数据转换器(参考译文帖)(Read Only)
RE: ADC选型问题
Johnsin Tao
Hi 一般ADC输入电压不会到20V这么高,如果是这样的话,建议在输入端增加运算放大器将电压降下来。 或者选
ADS8505
/9这样可+/-10V输入的芯片,同样需要用运放做一下电压调整。 如果是交流可以用CT变压器。
5 年多前
数据转换器
数据转换器论坛
Answered
RE: [参考译文] ADS8505:为ADS8505的温度漂移建模
admin
已解决
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。 Kevin, 阐明预期的分布范围。 正确,您应使用+/-一个标准偏差的范围。 我们的设备经过测试,以确保符合数据表规格,如果不符合,无论出于何种原因,设备都会被抛出。 我不能肯定 模拟是否 会产生相同的结果,但如果您使用在该范围内的结果,那么您应该拥有更可预测的结果 对于参考电压,参考电压中的任何误差都将乘以4,然后再反映在ADC输出上 ADC输出代码= Vin/(4*REF…
6 年多前
数据转换器(参考译文帖)
数据转换器(参考译文帖)(Read Only)
Answered
RE: [参考译文] ADS8505:ADS8505输出变化问题
admin
已解决
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。 您好Hitesh, 下面是一些故障排除步骤,用于确定问题的来源。 拆下R35,R34并断开引脚1的输入。 在输入端施加稳定的2.5V电压。 请注意,这必须是一个良好的耗材,如果它变化或有噪音,则此测试无效。 此设置使用内部参考,并且在低噪声的情况下,稳定的输入将显示问题是否与ADC或外部部件有关。 如果ADC的结果稳定,则ADC正常,问题来自外部电路。 安装R35并调整R69…
6 年多前
数据转换器(参考译文帖)
数据转换器(参考译文帖)(Read Only)
ADS8505IBDW的驱动问题
Cs ACcc
Other Parts Discussed in Thread:
ADS8505
你好:
ADS8505
的驱动程序有没?此芯片的BUSY信号一直为高电平,无法进入数据转换模式。 BYTE\CS固定为低电平,已将RC置低超过4us 谢谢
6 年多前
数据转换器
数据转换器论坛
Answered
RE: [参考译文] ADS8505:ADS8505设计问题
admin
已解决
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。 JW,您好! 外部电阻器对随机噪声贡献的影响可忽略不计,因为200欧姆系列电阻器的噪声贡献很小。
ADS8505
器件在采样和保持电容器之前提供11.5kOhm的内部输入电阻。 将电阻从200欧姆更改为50欧姆将改变设备的初始满刻度误差和零误差。 这些参数使用200欧姆外部串联电阻进行特征参数设定。 如果有显示驱动设备的电路的示意图,我们可以查看。 谢谢,此致, 路易斯…
6 年多前
数据转换器(参考译文帖)
数据转换器(参考译文帖)(Read Only)
>
未找到您搜索的内容?发布一个新问题吧。
发布新问题