E2E™ 设计支持
搜索
用户
站点
搜索
用户
E2E™ 中文设计支持 >
论坛
放大器
API 解答
音频
时钟和计时
数据转换器
DLP® 产品
接口
隔离
逻辑
微控制器
电机驱动器
处理器
电源管理
射频与微波
传感器
站点支持
开关与多路复用器
工具
无线连接
参考译文
存档组
存档论坛
技术文章
模拟
汽车
DLP® 技术
嵌入式处理
工业
电源管理
TI 培训
快速入门
English
更多
取消
搜索提示
找到 362 个结果
查看 问题
帖子
排序依据
相关性
按时间顺序由远及近
按时间顺序由近及远
RE: AMC1200: AMC1200采样50KHZ模拟信号问题
Amy Luo
您好, 这肯定会失真的,因为方波是由基波和各谐波组成的,包括2、4、6、8,...... 等偶次谐波和3、5、6、7,......等奇次谐波。 100KHZ的带宽输入50KHZ的信号,也就保留了基波和2次偶次谐波,其他谐波都丢失了,那么您的信号将失真为一个类似正弦信号。 另外,
AMC1200
它是采集Shunt电阻上的电流的,输入差分电压最大±250mV,不满足您的输入范围: 关于TI的隔离放大器, AMC1350 和AMC1351的带宽大一些 典型值为300KHZ,如果带宽可以的话…
4 个月前
放大器
放大器论坛
Answered
RE: [参考译文] AMC1200-Q1:电流检测
admin
已解决
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。 尊敬的 Ku: 电流是否在系统中流动? 如果是、则应在分流器上测量电压。 高侧电源是如何生成的? 它未显示在原理图上。 如果高侧电源是问题所在、则切换到 AMC3301可能会有所帮助。 我建议将 VINN 连接到 GND1、以确保输入在输入共模范围内。
4 个月前
放大器(参考译文帖)
放大器(参考译文帖)(Read Only)
Answered
RE: [参考译文] AMC1200-Q1:AMC1200 -Q1
admin
已解决
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。 是的、但是您可能需要考虑输入阻抗、如 图31所示。 等效输入电路与检测电阻 R87并联。 这将降低等效检测电阻。
4 个月前
放大器(参考译文帖)
放大器(参考译文帖)(Read Only)
Answered
RE: [参考译文] AMC1200:高侧电流检测
admin
已解决
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。 尊敬的 Khyarul: 否、因为输入和高侧 GND1需要以相同的电压为基准。
4 个月前
放大器(参考译文帖)
放大器(参考译文帖)(Read Only)
Answered
RE: [参考译文] AMC1200-Q1:输出失真
admin
已解决
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。 您好! 您能否先测量
AMC1200
的输出、再测量这些电阻器? 并检查 R13和 R19的电阻? 我想如果 R13无法正常工作、您可以看到这种漂移。 请告诉我您看到了什么。 此致、 评估
5 个月前
放大器(参考译文帖)
放大器(参考译文帖)(Read Only)
Answered
RE: [参考译文] AMC1200:VIORM 定义
admin
已解决
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。 您好、Brian、 我在
AMC1200
数据表的第一张图片中没有看到文档、而是在第二张图片中看到的。
5 个月前
放大器(参考译文帖)
放大器(参考译文帖)(Read Only)
Answered
RE: [参考译文] AMC1200-Q1:PCB 两侧的器件
admin
已解决
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。 您好! 在相同坐标上 PCB 的顶部和底部使用时、该器件不会出现已知问题。
5 个月前
放大器(参考译文帖)
放大器(参考译文帖)(Read Only)
RE: AMC1200: 这边想用TI的AMC1200BDWV这款芯片,麻烦帮忙问下技术支持,这个新品的单端输入电压是需要2k并联28K电阻后再去分压计算吗?
Kailyn Chen
从您这个电路来看,VINP的电压应该是等于M_VDD * 2K/(1K+100K+2K). 28K 内阻是从VINP端看进去的等效阻抗,但是VINP引脚这里的电压应该只考虑外部电阻分压。 您可以用示波器测下。
5 个月前
放大器
放大器论坛
RE: INA240: INA240使用不对称正负电源
Kailyn Chen
是的,目前我们的隔离运放的带宽都不算高,压摆率也不是很高,和高速运放的参数比还是有差距的。 比如ISO124,带宽50Khz,SR=2V/us。
AMC1200
:100Khz。 隔离运放目前我们一共30款器件,您可以看下: https://www.ti.com/isolation/isolated-amplifiers/products.html
4 个月前
放大器
放大器论坛
Answered
RE: [参考译文] AMC1200:一种当输入信号以机械方式打开/关闭时、AMC1200被断开的现象。
admin
已解决
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。 尊敬的 Conor: 您能否提供客户原理图? 这可能是输入不以高侧接地为基准、并被机械开关引起的瞬态所损坏。
6 个月前
放大器(参考译文帖)
放大器(参考译文帖)(Read Only)
>
未找到您搜索的内容?发布一个新问题吧。
发布新问题