• CC1310 SmartRF Studio7 Design Based ON中选项的区别

    工程师你好! 我们使用SmartRF Studio7 对 CC1310 进行调试,对象是参考LaunchXL- CC1310 设计的板子; XDS110连接后,发现Design Based on:中
  • CC1310 Easylink 中是否有自动重传的配置呢?

    工程师你好: 请问 CC1310 使用Easylink ,其中是否有自动重传的配置呢? 谢谢!
  • CC1310 1M速率的带宽是多少

    工程师你好: 请问 CC1310 433MHz下,1M速率的带宽是多少?其对应的频率间隔是多少?另,500kbps下带宽多少 ?频率间隔多少? 谢谢!
  • CC1310 GPIOinterupt例程里面 回调函数如何清中断

    请问回调函数的内容只是翻转了LED电平而已啊,没看到用清中断啊?
  • CC1310 ADC最大采样电压

    HI, 请问 CC1310 ADC最大的采样电压是多少?我想用它采集 0- 5V之间的模拟量电压可以吗? 谢谢!
  • CC1310

    专家你好, 请帮忙review一下客户的原理图,谢谢。
  • cc1310

    你好: CC1310launchpad可以和其他的 CC1310 模块之间进行通信吗? 可以通过cc1310launchpad向另一块CC1310launchpad发送主程序代码来实现相应的外设功能
  • CC1310

    官方例子中给的硬件要求是2 x CC13xx LaunchPads,可以是两个CC1310LaunchPads吗,
  • CC1310

    你好,我将rfEasyLinkEchoRx rfEasyLinkEchoTx 两个例程导入launchpad后,TX一直绿灯在闪,RX一直红灯在闪,我看了例程里面的readme文件,符合Example Usage的第一个,请问这是一直在发送数据包吗?怎么感觉不太对。。。。。
  • sensor controller studio上找不到对应的SDK版本

    HI, 我想在 CC1310 上使用sensor controller,我使用的SDK版本是4.10.2.4,sensor controller studio 的版本号是最新的2.70.155,但是